DOCA0172PT-19

Remover dispositivos sem fios através de páginas Web

Apresentação

Para remover um ou vários dispositivos sem fios através das páginas Web do EcoStruxure Panel Server, siga os procedimentos nas secções seguintes, conforme aplicável:

  • Remova todos os dispositivos sem fios ligados

  • Remova um dispositivo sem fios ligado

  • Force a remoção de um ou vários dispositivos sem fios ligados

Alguns dispositivos sem fios têm um método local para remover os dispositivos. Consulte a folha de instruções do dispositivo específico. Por exemplo, para auxiliares de indicação sem fios para os disjuntores ComPacT NSX e ComPacT NSXm, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ8882801.

Procedimento para remover todos os dispositivos sem fios

  1. Navegue para Definições > Dispositivos sem fios > Configuração de rede para ver a lista de dispositivos sem fios descobertos.

  2. Na secção Gestão de dispositivos sem fios clique no botão Remover todos os dispositivos.

    Resultado: É apresentada uma mensagem para confirmar a remoção dos dispositivos sem fios da configuração.

    NOTA: Se a sua lista de dispositivos sem fios detetados tiver dispositivos Exiway Link, uma mensagem de pop-up é apresentada para indicar que a remoção de todos os dispositivos pode não funcionar corretamente. Consulte Remover dispositivos Exiway Link para obter mais informações.
    NOTA: Para remoção de dispositivos ZBRT, consulte Procedimento para remover um ZBRT dispositivo do botão de pressão.
  3. Clique em Sim para iniciar o processo de remoção de todos os dispositivos no sistema Panel Server.

  4. Uma barra de progresso mostra o progresso da execução do pedido. Aguarde até que a barra de progresso seja concluída, indicando que todos os dispositivos sem fios devem ter recebido ordem de remoção. A duração do processo depende do dispositivo. Pode demorar até 10 minutos.

    Resultado: Quando um dispositivo sem fios é removido com êxito, já não é visível na lista de dispositivos sem fios detetados.

Procedimento para remover um dispositivo sem fios

  1. Navegue para Definições > Dispositivos sem fios para ver a lista de dispositivos sem fios descobertos.

  2. Selecione o dispositivo que pretende remover da configuração.

  3. Clique no ícone de reciclagem no lado direito da página Web.

    NOTA: Se o dispositivo selecionado for um dispositivo Exiway Link, é apresentada uma mensagem de pop-up a indicar que a remoção deste dispositivo pode afetar outros dispositivos na mesma rede. Consulte Remover dispositivos Exiway Link para obter mais informações.
    NOTA: Para remoção de dispositivos ZBRT, consulte Procedimento para remover um ZBRT dispositivo do botão de pressão.
  4. Clique em Sim para iniciar o processo de remoção.

  5. Aguarde até que a remoção esteja concluída. A duração do processo depende dos dispositivos. Pode demorar até 10 minutos.

    Resultado: Quando o dispositivo sem fios é removido com êxito, deixa de estar visível na lista de dispositivos sem fios detetados.

Procedimento para remover um XB5R transmissor (ZBRT)

  1. Nas páginas Web, navegue para Definições > Dispositivos sem fios para ver a lista de dispositivos sem fios descobertos.

  2. Ligar o ZBRZ1 módulo de colocação em funcionamento do botão de pressão ZBRT

    .
  3. Premir imediatamente seis vezes o botão ZBRT para desativar o aparelho.

  4. Aguarde 30 segundos.

    Se o dispositivo ainda estiver na lista dispositivos sem fios detetados, continue este procedimento.

  5. Selecione o dispositivo do botão de pressão ZBRT que vai ser removido da configuração.

  6. Clique no ícone de reciclagem no lado direito da página Web.

  7. Clique em Sim para iniciar o processo de remoção.

    Resultado: O estado do dispositivo é mostrado como Remoção.

  8. Clique no botão Forçar remoção

NOTA: Após executar Remover todos os dispositivos, o estado de todos os dispositivos ZBRT ligados são mostrados como Remoção. Efetue Forçar remoção para cada dispositivo individualmente.

Procedimento para forçar a remoção de dispositivos sem fios

É possível que o processo de remoção de um ou mais dispositivos não tenha êxito quando um dispositivo não está ligado ou está desligado. Se um dispositivo não tiver sido removido 10 minutos após o início do processo de remoção, o estado é apresentado como Remoção a vermelho na lista de dispositivos detetados. Pode forçar a remoção de um dispositivo do sistema Panel Server.

Para forçar a remoção do dispositivo, de Definições > Dispositivo sem fios, selecione o dispositivo e clique no botão Forçar remoção.

Resultado: Assim que o dispositivo sem fios ser removido com êxito da configuração do Panel Server, não será visível na lista de dispositivos detetados.

Se quiser detetar o dispositivo removido forçado com um novo Panel Server, reinicie e desligue este dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.