Infraestrutura Wi-Fi
Apresentação
O Panel Server suporta os seguintes protocolos na infraestrutura Wi-Fi:
-
HTTPS, que fornece acesso às páginas Web integradas do Panel Server
-
Modbus TCP/IP
-
Perfil de dispositivos para Serviços Web (DPWS) para deteção de redes IP
Se o Panel Server Universal ou o Advanced estiverem instalados num armário metálico, uma antena externa Wi-Fi (referência PASA-ANT1) pode ser instalada para aumentar a rede Wi-Fi fora do armário metálico. As definições de potência de saída da antena externa são predefinidas e não editáveis.
Se o Panel Server Entry for instalado num armário metálico, utilize a ligação da porta Ethernet em vez de Wi-Fi para evitar interrupções na comunicação.
Disponibilidade
Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.
Definir os parâmetros
A infraestrutura Wi-Fi está configurada nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server. Efetue o seguinte:
-
Aceda às páginas Web do Panel Server (consulte o tópico detalhado).
-
Configure a ligação à Wi-Fi na página Web .
Definições gerais
ATENÇÃO |
|---|
|
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO OU ALTERAÇÃO
DA FUNCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Não defina o parâmetro Wi-Fi Antena como Externo se a antena Wi-Fi externa não
estiver ligada ao gateway Panel Server
Universal ou Advanced.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Ativação Wi-Fi |
Utilizado para ativar/desativar a Wi-Fi. NOTA: Desativar a ativação
Wi-Fi desativa o ponto de acesso Wi-Fi e interrompe qualquer ligação
Wi-Fi ativa.
|
|
Ativação da infraestrutura |
Apresentado quando Ativação Wi-Fi está ativada e guardada. Permite ativar a capacidade de ligação a uma infraestrutura existente (ativada por predefinição). As definições de infraestrutura são apresentadas e editáveis quando Ativação da infraestrutura está ativado. NOTA: A ativação da infraestrutura
Wi-Fi e do ponto de acesso Wi-Fi pode resultar em alguma instabilidade
na rede Wi-Fi.
|
|
Antena (modelos Universal e Advanced) |
Quando a Wi-Fi está ativada, é utilizada para definir o tipo de antena utilizada:
|
Definições da infraestrutura
Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Estado da ligação |
Mostra o estado da ligação Panel Server da rede Wi-Fi:
NOTA: Se a rede Wi-Fi estiver inoperacional temporariamente,
o Panel Server volta a estabelecer ligação à rede Wi-Fi três
minutos após a recuperação da rede.
|
|
SSID |
Permite selecionar o nome da rede Wi-Fi, introduzindo-o no campo ou é apresentado quando faz duplo clique em Lista de redes. IMPORTANTE: Recomenda-se a utilização
de WPA2 (Wi-Fi Protected Access, versão 2) (ou WPA3, se disponível)
para segurança de redes sem fios.
NOTA: O protocolo TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) não é suportado.
|
|
Chave de autenticação |
Permite introduzir a chave de autenticação da rede Wi-Fi. |
|
Lista de redes |
Permite selecionar uma rede Wi-Fi. O campo SSID é preenchido automaticamente com os dados correspondentes, fazendo duplo clique no nome da rede. Para cada nome de rede na lista, são apresentadas as seguintes informações:
|
Definições IP da infraestrutura Wi-Fi
Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Estado da interface |
Mostra o estado da interface Wi-Fi. |
|
Endereço MAC |
Mostra o endereço MAC (Media Access Control). Definição não editável. |
Definições de IPv6
Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro Ativação da infraestrutura está ativado.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Ativação do IPv6 |
Permite ativar/desativar a configuração IPv6 (ativada por predefinição). NOTA: Quando o IPv6 é ativado, além do IPv4 (sempre ativado),
as portas respondem a pedidos a montante de um sistema de limite em
endereços IPv6.
NOTA: Quando a ativação do
IPv6 está ativada, são apresentados os parâmetros descritos
abaixo.
|
|
Endereço local da ligação IPv6 |
Apresenta o endereço IPv6 local de ligação gerado automaticamente. NOTA: Apresentado quando o parâmetro Ativação
do IPv6 está ativado.
|
|
Modo de atribuição do IPv6 |
Permite selecionar o modo de atribuição do IPv6:
|
|
Endereço IPv6 |
Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Estático. Pode introduzir um endereço local único ou um endereço global. Mostra o endereço IP obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático. |
|
Comprimento do prefixo IPv6 |
Introduza o comprimento do prefixo do endereço IPv6 como um número inteiro entre 1 e 128 quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Estático. Apresenta o comprimento do prefixo do endereço IPv6 como um número inteiro entre 1 e 128 quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático. |
|
Gateway IPv6 |
Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro está definido como Estático. Mostra o endereço do gateway IPv6 obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático. |
Definições de IPv4
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
|
Modo de atribuição do IPv4 |
Permite selecionar o modo de atribuição do IPv4:
|
|
Endereço IPv4 |
Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv4 está definido como Estático. Mostra o endereço IP obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv4 está definido como DHCP. |
|
Máscara de rede IPv4 |
Permite introduzir o endereço da máscara da rede quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv4 está definido como Estático. Mostra a máscara de rede IPv4 obtida automaticamente quando o modo de atribuição do IPv4 está definido como DHCP. NOTA: Quando a Wi-Fi está ativada, a configuração
Wi-Fi tem precedência sobre a configuração IP de Ethernet.
IMPORTANTE: Utilize uma máscara de rede diferente
para Wi-Fi da máscara de rede utilizada para Ethernet para evitar
problemas de conetividade no Panel Server.
|
|
Modo de atribuição do gateway IPv4 |
A configuração do gateway é igual à definição do modo de atribuição do IPv4 e não é editável:
|
|
Gateway IPv4 |
Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro está definido como Estático. |
ATENÇÃO