DOCA0172PT-19

Data e hora

Apresentação

A função de data e hora é utilizada para configurar a data e a hora manualmente ou com sincronização automática. É necessária uma data e hora precisas para ativar a verificação da validade do certificado TLS, bem como para obter os registos com carimbo de data e hora.

A data e hora do Panel Server são utilizadas para eventos com carimbo de hora para fornecer uma ordem cronológica.

É possível definir um fuso horário local utilizando as páginas Web do Panel Server. Escolha um fuso horário na lista disponível. Se nenhum fuso horário local estiver definido, o Panel Server utiliza UTC para funções de registo de hora.

O fuso horário local é utilizado para as seguintes funções:

  • Para dados apresentados em:

    • Monitorização e controlo

    • Página inicial (modelo Advanced)

    • Tendências (modelo Advanced)

  • Em e-mails para alarmes (modelo Advanced)

  • Para dados publicados num servidor SFTP ou HTTPS

  • Para dados exportados num ficheiro local

UTC é utilizado para as seguintes funções:

  • Para publicar dados em aplicações na nuvem

  • Para registar dados

  • Para todas as funções que utilizam um carimbo de data/hora se o fuso horário local não estiver definido

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função de data e hora é definida da seguinte maneira:
  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas do Web do Panel Server, em Definições > Geral > Data e hora

Definições gerais

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Descrição Software EPC Páginas Web
Modo de sincronização Permite selecionar o modo de configuração de data e hora do Panel Server:
  • Selecione Schneider Electric Cloud (predefinição) para sincronizar automaticamente a data e a hora com um servidor NTP alojado pelos serviços em nuvem da Schneider Electric.

  • Selecione NTP para sincronizar a data e a hora automaticamente com um servidor NTP externo.

  • Selecione Manual para definir manualmente a data e a hora nos campos específicos.

    NOTA: As definições manuais de data e hora só estão disponíveis se o Panel Server não estiver configurado para publicação pelos serviços em nuvem da Schneider Electric ou para publicação por e-mail. Consulte Publicação de dados.

Fuso horário

Permite selecionar o fuso horário a partir da lista de fusos horários disponíveis (predefinição: UTC). Uma caixa de pesquisa é aberta quando clica neste campo para permitir que pesquise uma palavra-chave.

Estado

Apresentado quando Schneider Electric Cloud é selecionado como modo de sincronização

Uma mensagem indica se estabeleceu ligação com êxito ao servidor NTP.

Definições de NTP

Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro do modo de sincronização de data e hora está definido como NTP.

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Descrição Software EPC Páginas Web
Estado

Apresentado quando NTP é selecionado como modo de sincronização

Uma mensagem indica se estabeleceu ligação com êxito ao servidor NTP.

Modo

Permite selecionar o modo de sincronização:

  • Selecione Estático para definir o endereço do servidor NTP manualmente.

  • Selecione DHCP (predefinição) para obter automaticamente a data e a hora a partir do servidor NTP especificado por um servidor DHCP

    .
    NOTA: Para utilizar o modo DHCP, as definições de rede devem ser definidas como DHCP (consulte o tópico relacionado).

Intervalo(s) de consulta)

Permite-lhe introduzir o intervalo de consulta para definir a frequência (em segundos) de atualização de pedidos do Panel Server a partir do servidor de hora.

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Endereço do servidor principal

Permite introduzir o endereço principal do servidor NTP quando o parâmetro Definições NTP > Modo é definido como Estático.

Endereço do servidor secundário

Permite introduzir o endereço do servidor NTP secundário quando o parâmetro Definições NTP > Modo é definido como Estático.

Definições manuais de data e hora

As definições manuais de data e hora são apresentadas apenas quando Modo de sincronização estiver definido como Manual.

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Descrição Software EPC Páginas Web

Data e hora

Utilizado para definir a data e a hora utilizando seletores de data e hora.

A data e a hora do Panel Server podem ser definidas manualmente com o software EcoStruxure Power Commission

  • Através de uma definição manual da data e da hora nos campos específicos.

  • Através da sincronização iniciada pelo utilizador com a data e a hora do computador através da execução do software EcoStruxure Power Commission.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.