DOCA0172PT-19

Registo de dados (modelo Advanced)

Apresentação

Quando a amostragem de dados é ativada, o Panel Server Advanced historiza (ou regista) os dados recolhidos.

Os dados são registados na memória de registo. A memória armazena aproximadamente três anos de dados de um sistema (calculado com base num máximo de 500 pontos de dados recolhidos por minuto) ou 788 400 000 pontos de dados de medição. Para obter mais detalhes sobre as quantidades de dados registados, consulte Calcular período de tempo dos dados historizados.

Quando a memória de registo está cheia, os novos pontos de dados substituem os pontos de dados mais antigos armazenados.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Advanced.

Além dos dados publicados, os dados históricos estão disponíveis nas páginas Web do Panel Server em Início e em Tendência de Dados.

Definir os parâmetros

Para ativar o registo de dados, ative a amostragem de dados nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Gestão de dados > Recolha de dados.

Configuração do registo de dados

Configure o registo de dados da mesma forma que para recolha de dados.

Considere o número máximo de pontos de dados que podem ser armazenados e os limites de amostragem recomendados quando configurar o registo de dados.

O registo de demasiadas amostras de dados por período pode afetar o desempenho do seu modelo Advanced, incluindo uma resposta de página Web deteriorada, períodos de registo não atendidos e um funcionamento Panel Server menos eficaz.

NOTA: Os dados históricos são mantidos se as definições de uma medição forem modificadas. Consulte Alterar a frequência de amostragem de dados.

Configuração do registo de dados da aplicação em nuvem

Quando um Panel Server Advanced está ligado a uma aplicação em nuvem, os dados recolhidos e publicados são registados no Panel Server Advanced além de ser publicado na aplicação em nuvem.

NOTA: O Panel Server Advanced publica os últimos três meses de amostragem de dados quando a publicação é ativada.

Os dados registados podem ser vistos nos ecrãs Tendência. A configuração de amostragem e publicação é recebida diretamente a partir da aplicação na nuvem e não pode ser definida com as páginas Web da colocação em funcionamento do Panel Server. A memória de registo do Panel Server Advanced funciona como memória intermédia se a ligação à nuvem for perdida. Os dados são publicados quando a ligação à nuvem é restaurada.

Calcular período de tempo dos dados historizados

A memória de registo armazena até 788 400 000 pontos de dados. O período de tempo equivalente depende do número de dispositivos ligados e do período de amostragem de cada dispositivo. Utilize a fórmula seguinte para calcular o período de tempo durante o qual o Panel Server armazena dados.

Calcule o número de pontos de dados por minuto do seu Panel Server:

(Número de dispositivos x número de medições)/período de amostragem = Número de pontos de dados recolhidos por minuto (Ndp/m)

Divida o número total de pontos de dados que podem ser armazenados pelo número de pontos de dados amostrados para o seu dispositivo e depois divida pelo número de minutos num ano (525 950):

788 400 000/Ndp/m/525 950 = número de anos de registo de dados na memória de registo

A tabela seguinte apresenta alguns exemplos:

Número de dispositivos Número de medições Número total de pontos de dados amostrados Período de amostragem (min.) Amostras por minuto Cálculo Memória de registo em anos

30

30

900

15

60

788 400 000/60/525 950

24,9

10

200

2000

10

200

788 400 000/200/525 950

7,5

30

160

4800

10

480

788 400 000/60/525 950

3,1

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.