DOCA0172PT-19

Publicação no servidor HTTPS

Apresentação

O EcoStruxure Panel Server fornece uma ligação segura a um servidor HTTPS com uma autoridade de certificação.

Quando a amostragem de dados e a publicação para HTTPS são ativadas, os dados de amostragem dos dispositivos são publicados no servidor HTTPS em ficheiros .json ou .csv. Um máximo de um mês de dados (Entry ou Universal) ou três meses de dados (Advanced) são publicados no servidor HTTPS. Se a amostragem de dados tiver sido ativada antes deste período, os dados mais antigos não são publicados.

Quando a publicação HTTPS está ativa, a publicação de dados em serviços em nuvem ou SFTP não está disponível.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função de publicação está definida nas páginas Web Panel Server:

  • Para Panel Server Entry e Universal em Definições > Publicação de dados > Método de publicação > HTTPS.

  • Para Panel Server Advanced em Definições > Publicação de dados > Método de publicação > HTTPS & Email para alarmes

Preencha Informações de ligação e Definições de publicação descritos nas tabelas seguintes.

Publicação HTTPS Definições (Panel Server Entry e Universal)

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro

Definições

Descrição

Informações de ligação

Servidor

O nome do anfitrião do servidor HTTPS pode ser definido como o valor do endereço IP ou como, por exemplo, myHTTPSserver.mydomain.com.

Porta

Permite definir a porta TCP do servidor HTTPS.

Caminho

Permite introduzir o caminho que deve ser utilizado no servidor HTTPS para publicação de dados. Por exemplo, se /home/user/ for o diretório predefinido para o servidor HTTPS e, em seguida, o caminho configurado com /myHTTPSPath vai ser publicado em /home/user/myHTTPSPath.

Nome do campo

Permite especificar o valor da parte do parâmetro de nome da secção de dados de formulário incluída no ficheiro que está a ser publicado. Por predefinição, o nome do campo é ficheiro de dados1. O nome do campo é necessário para comunicar com o servidor HTTPS.

Método de ligação

Botão de opção utilizado para ativar a autenticação de ID.

Nome de utilizador

Permite introduzir o nome de utilizador para acesso ao servidor HTTPS.

Palavra-passe

Permite introduzir a palavra-passe de acesso ao servidor HTTPS.

Testar ligação

Botão utilizado para testar a ligação ao servidor HTTPS.

Definições de publicação

Formato de publicação

Permite selecionar o formato de ficheiro exportado:

Período de publicação

Permite selecionar a frequência de publicação para o servidor HTTPS (predefinição: 10 min).

NOTA: O período de publicação é calculado entre o fim de uma publicação até ao início do seguinte. O tempo necessário para uma publicação varia consoante a quantidade de dados a analisar e a publicar.

Iniciar

Botão utilizado para iniciar a publicação de dados no servidor HTTPS.

Publicação HTTPS Definições (Panel Server Advanced)

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro

Definições

Descrição

Informações de ligação

Servidor

O nome do anfitrião do servidor HTTPS pode ser definido como o valor do endereço IP ou como, por exemplo, myHTTPSserver.mydomain.com.

Porta

Permite definir a porta TCP do servidor HTTPS.

Caminho

Permite introduzir o caminho que deve ser utilizado no servidor HTTPS para publicação de dados. Por exemplo, se /home/user/ for o diretório predefinido para o servidor HTTPS e, em seguida, o caminho configurado com /myHTTPSPath vai ser publicado em /home/user/myHTTPSPath.

Nome do campo

Permite especificar o valor da parte do parâmetro de nome da secção de dados de formulário incluída no ficheiro que está a ser publicado. Por predefinição, o nome do campo é ficheiro de dados1. O nome do campo é necessário para comunicar com o servidor HTTPS.

Método de ligação

Botão de opção utilizado para ativar a autenticação de ID.

Nome de utilizador

Permite introduzir o nome de utilizador para acesso ao servidor HTTPS.

Palavra-passe

Permite introduzir a palavra-passe de acesso ao servidor HTTPS.

Testar ligação

Botão utilizado para testar a ligação ao servidor HTTPS.

Definições de publicação

Formato de publicação

Permite selecionar o formato de ficheiro exportado:

Período de publicação

Permite selecionar a frequência de publicação para o servidor HTTPS (predefinição: 10 min).

NOTA: O período de publicação é calculado entre o fim de uma publicação até ao início do seguinte. O tempo necessário para uma publicação varia consoante a quantidade de dados a analisar e a publicar.

Botão de ativar/desativar Incluir dados históricos anteriormente

Utilizado para incluir todos os dados relativos aos últimos três meses, ou desde o início da amostragem de dados se for inferior a três meses.

Iniciar

Botão utilizado para iniciar a publicação de dados no servidor HTTPS. Consulte Data e conteúdo da primeira publicação de dados.

Data e conteúdo da primeira publicação de dados (Panel Server Advanced)

A data e a hora da primeira publicação dependem do período de publicação definido, como indicado na tabela seguinte.

Período de publicação Data e hora da primeira publicação e início da recolha de dados

Semanal

00:00 na primeira quinta-feira seguinte após o lançamento da publicação

Diário

00h00 após o lançamento da publicação

12 h

00h00 após o lançamento da publicação

4 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

3 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

2 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

1 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

10 min

No próximo intervalo de 10 minutos (por exemplo, 10h10, 10h20, 10h30, etc.)

Quando o botão de ativar/desativar Incluir dados históricos anteriormente aparece a verde, a primeira publicação vai incluir todos os dados dos últimos três meses, ou do início da amostragem de dados se for inferior a três meses.

Ligação ao servidor HTTPS

Para ligar o Panel Server a um servidor HTTPS:

  1. No servidor HTTPS, configure uma ligação para a publicação de dados a partir do Panel Server.

  2. Em Definições > Comunicação de rede > Proxy , clique em Proxy HTTPS e introduza as informações necessárias.

  3. Na página Web Definições > Publicação de dados, selecione o método de publicação da seguinte forma:

    • Para Panel Server Entry e Universal selecione HTTPS.

    • Para Panel Server Advanced selecionar HTTPS & Email para alarmes

    Por predefinição, as publicações de dados HTTPS (formato de ficheiro .CSV ou .JSON) são armazenadas na parte superior da árvore hierárquica de ficheiros do servidor HTTPS. Se personalizar o caminho do ficheiro para o armazenamento de dados, certifique-se de que o caminho é criado e validado no servidor HTTPS. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do seu servidor HTTPS.

  4. Antes de ligar ao servidor HTTPS, preencha as informações na secção Informações de ligação. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

  5. Clique em Testar ligação.

    NOTA: Se for a primeira vez, o Panel Server estabelece ligação a este servidor HTTPS, é apresentada uma mensagem a solicitar a confirmação da autenticidade do servidor HTTPS. Verifique se o certificado do servidor HTTPS é emitido por uma das autoridades de certificação fidedignas (Anexo F). O seu departamento de TI deve poder fornecer estas informações. Se o certificado do servidor não estiver em conformidade, não publique por HTTPS.
  6. Depois do teste ser efetuado, a página Web do Panel Server apresenta informações:

    • Em caso de êxito, um ficheiro foi carregado com êxito no servidor HTTPS.

    • Em caso de disfunção, verifique os parâmetros do servidor HTTPS, as credenciais de utilizador e os privilégios de acesso de escrita no servidor HTTPS.

  7. Para publicar dados, defina Definições de publicação e clique em Iniciar.

    Resultado: Os dados de amostragem dos dispositivos, relativos ao período de amostragem selecionado, são publicados para HTTPS, no Formato de ficheiro CSV ou Formato JSON. Um máximo de um mês de dados (Entry ou Universal) ou três meses de dados (Advanced) são publicados no servidor HTTPS. Se a amostragem de dados tiver sido ativada antes deste período, os dados mais antigos não são publicados.

  8. Se atualizar o servidor HTTPS, a impressão digital do servidor HTTPS é alterada. Neste caso, clique em Testar ligação para pode ligar novamente ao servidor HTTPS.

Desligar dos serviços de publicação

Para desligar o Panel Server a partir do servidor HTTPS, clique em Parar.

A desativação do serviço permite-lhe ligar a outro serviço de publicação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.