DOCA0172PT-19

Sistema EcoStruxure Panel Server

Arquitetura

O EcoStruxure Panel Server recolhe dados de qualquer um dos dispositivos suportados, de um sistema simples de distribuição elétrica com um dispositivo a grandes sistemas de distribuição elétrica.

A ilustração seguinte mostra as arquiteturas típicas do EcoStruxure Panel Server:

Ethernet ou Wi-Fi LAN
Comunicação Modbus-SL
Sistema ULP
Entradas/saídas digitais
Comunicação sem fios IEEE 802.15.4
Ponto de acesso Wi-Fi

Conetividade de rede

A conetividade de rede do EcoStruxure Panel Server pode ser dividida em duas partes:

  • Ligação ascendente a aplicações de software de supervisão e nuvem.

  • Ligação a jusante a dispositivos de campo locais.

Ligação a montante

A rede a montante do EcoStruxure Panel Server pode ser utilizada para ligar aplicações na nuvem ou para a monitorização e supervisão Modbus TCP/IP.

  • Modelo Entry:

    Este acesso é fornecido através da porta Ethernet no Panel Server ou através da interface Wi-Fi.

  • Modelos Universal e Advanced:

    Este acesso é fornecido através das duas portas Ethernet no EcoStruxure Panel Server ou através da interface Wi-Fi, se aplicável.

    Dependendo da configuração da porta Ethernet, o comportamento de transmissão de dados é o seguinte:

    • No modo comutado (modo predefinido), as duas portas Ethernet são ligadas ao comutador Ethernet interno do EcoStruxure Panel Server. Os dispositivos ligados a qualquer uma das portas Ethernet conseguem ver-se mutuamente.

    • No modo Separado, a porta Ethernet ETH1 está ligada à rede a montante e a porta Ethernet ETH2 é utilizada para criar uma rede Ethernet a jusante separada da rede Ethernet a montante.

    No caso de uma ligação Wi-Fi, a Wi-Fi é sempre considerada a rede a montante e as portas Ethernet estão separadas da rede Wi-Fi. As redes a montante (Wi-Fi) e a jusante (Ethernet) têm de ser redes diferentes utilizando subredes diferentes (consulte a tabela seguinte). Na tabela A, B e C representam redes diferentes.):

    Ligação Rede Wi-Fi Rede ETH1 Rede ETH1

    Modo comutado (Wi-Fi não ativada)

    A

    A

    Modo separado (Wi-Fi não ativada)

    A (a montante)

    B (a jusante)

    Wi-Fi e modo Comutado

    A (a montante)

    B (a jusante)

    B (a jusante)

    Wi-Fi e modo Separado

    A (a montante)

    B (a jusante)

    C (a jusante)

Ligação a jusante (modelo Entry)

Os dispositivos na rede a jusante podem ser ligados ao concentrador sem fios Panel Server Entry através de uma rede sem fios, de acordo com a norma IEEE 802.15.4.

Ligação a jusante (modelos Universal e Advanced)

Os dispositivos na rede a jusante podem ser ligados ao Panel Server Universal e a Advanced de várias maneiras:

  • Rede sem fios de acordo com IEEE 802.15.4 (séries PAS600, PAS600T, PAS600L e PAS800)

  • Modbus-SL

  • Modbus TCP/IP (Ethernet e Wi-Fi)

  • Entradas digitais do Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Dependendo da configuração das portas Ethernet Panel Server, o comportamento da transmissão de dados é o seguinte:

  • No modo Comutado, é possível encadear vários dispositivos de rede através do Panel Server. Os dispositivos Modbus TCP/IP ligados a qualquer uma das portas do Panel Server podem ser acedidos diretamente através do software de monitorização e supervisão executado num dispositivo ligado fisicamente à porta ETH1 ou ETH2.

  • No modo Separado, os dispositivos Modbus TCP/IP ligados através da porta ETH2 para a rede Ethernet a jusante pode ser acedida por software de monitorização e supervisão a montante através da porta ETH1.

Dispositivos suportados

Lista de dispositivos suportados (dependendo do modelo Panel Server):

  • Dispositivos com fios que se comunicam através do Modbus-SL, Modbus TCP/IP ou entradas digitais:

    • Disjuntores e interruptores-seccionadores

    • Relés de proteção

    • Medidores de potência

    • Medidores de energia

    • Medidores de impulsos

    • Módulos E/S

    • Gateways

  • Dispositivos sem fios:

    • Dispositivos relacionados com energia:

      • Medidores de energia PowerTag Energy e PowerLogic Tag

      • Acti9 Active

    • Sensores ambiente:

      • PowerLogic Easergy TH110/CL110

      • Sensores HeatTag

      • Sensores de CO2 sem fios

      • Sensores de temperatura e humidade sem fios

      • PowerTag Ambient

      • PowerTag A (EwSense Temp)

      • PowerLogic Thermal Tag Sensores de temperatura sem fios TH150/TH200

    • Dispositivos de controlo:

      • PowerTag Control

      • Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT

    • Disjuntores: MicroLogic Active AP ou unidade de controlo EP em MasterPacT MTZ disjuntores

    • Outros dispositivos sem fios:

      • PowerLogic PD100

      • Exiway Link dispositivos de iluminação de emergência

      • Transmissores XB5R (ZBRT)

Os dispositivos suportados pelo Panel Server estão listados nas respetivas notas de versão:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware

Panel Server Entry Configuração máxima

A tabela mostra o número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server Entry.

Dispositivo sem fios

Número máximo de dispositivos simultâneos

Sensores PowerTag Energy

20

Sensores de energia PowerLogic Tag

20

Dispositivos Acti9 Active

20

Dispositivos PowerTag Control

10

Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT

20

Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP

8

Sensores de CO2 sem fios

20

Sensores de temperatura e humidade sem fios

20

Sensores PowerTag Ambient

20

Sensores ambiente PowerLogic Easergy TH110/CL110

20

PowerLogic Thermal Tag Sensores de temperatura sem fios TH150/TH200

20

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmissores XB5R (ZBRT)

20

A recomendação para uma configuração mista de dispositivos sem fios é que qualquer combinação de dispositivos sem fios listados nas linhas acima não deve exceder 20 dispositivos.

Para obter mais informações, entre em contacto com o representante local da Schneider Electric.

Panel Server Universal e Advanced Configuração máxima

O número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server Universal ou Advanced depende do tipo de dispositivos ligados:

Tipo de dispositivo

Número máximo de dispositivos simultâneos

Dispositivo sem fios (não suportado pelo PAS600LWD e PAS600PWD)

Sensores PowerTag Energy

85

Sensores de energia PowerLogic Tag

85

Dispositivos Acti9 Active

85

Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT

85

Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP

8

Sensores de CO2 sem fios

100

Sensores de temperatura e humidade sem fios

100

Sensores PowerTag Ambient

100

Sensores ambiente PowerLogic Easergy TH110/CL110

100

PowerLogic Thermal Tag Sensores de temperatura sem fios TH150/TH200

100

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmissores XB5R (ZBRT)

100

A recomendação para uma configuração mista de dispositivos sem fios é a seguinte:

  • Qualquer combinação de dispositivos sem fios listada nas linhas acima não deve exceder 40 dispositivos.

  • O número total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ e dispositivos Exiway Link não deve exceder 20 dispositivos.

Dispositivos Modbus-SL

Dispositivos Modbus-SL que não sejam dispositivos E/S:

32

NOTA: O número máximo depende do comprimento da linha em série e do tipo de dispositivo(s).

Dispositivos de E/S:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Gateway SmartLink SIB

  • 8 dispositivos I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink Modbus-SL ligados à linha em série Panel Server

  • OU

    1 dispositivo SmartLink SIB + 7 I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • OU

    8 SmartLink SIB

Dispositivos Modbus TCP/IP

Dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais, ou seja, dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado

128

NOTA: O Panel Server suporta 64 ligações do cliente Modbus TCP/IP simultâneas (por exemplo, o sistema SCADA).

Para obter mais informações, entre em contacto com o representante local da Schneider Electric.

Recomendações para maximizar o desempenho (Panel Server Universal e Advanced)

  • Não exceda o número máximo de dispositivos Modbus-SL mostrados na tabela acima.

  • O máximo sugerido de 32 dispositivos Modbus-SL presume um período de amostragem de 1 minuto ou mais. O desempenho pode ser afetado se forem usados períodos de amostragem mais baixos.

  • Se o Panel Server for utilizado como gateway transparente, não deixe os dispositivos ligados ao Panel Server após testes ou manutenção. Consulte Modbus Transparent Gateway.

  • Para arquiteturas incluindo um sistema SCADA, ligue no máximo 8 dispositivos Modbus-SL.

  • Para arquiteturas que utilizam o Power Monitoring Expert, utilize a PME 2020 Daisy Chain Calculator para calcular a configuração máxima.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.