DOCA0172PT-20

Introdução às páginas Web do EcoStruxure Panel Server

Siga estes estágios para configurar o Panel Server através das páginas Web:

  1. Ligue o Panel Server. Consulte Primeira ligação a páginas Web do Panel Server .

  2. Defina a data e a hora do Panel Server em Definições > Geral. Consulte Data e hora.

  3. Configure as definições de rede.

  4. Adicione dispositivos Modbus e/ou detete dispositivos sem fios.

  5. Configurar dispositivos ligados:

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.