DOCA0172PT-19

Anexo D: Formatos de ficheiros de publicação SFTP e HTTPS

Publicação CSV

A tabela a seguir fornece os detalhes de cada linha do ficheiro .csv, com dados de exemplo:

Linha

Dados no ficheiro .csv

Descrição

1

“Gateway Name”,”Gateway SN”,”Gateway IP Address”,”Gateway MAC Address”,”Device Name”,”Device Local ID”,”Device Type ID”,”Device Type Name”,”Logging Interval”,”Historical Intervals”

Esta linha contém os cabeçalhos das colunas para as informações fornecidas na linha 2:

  • Gateway Name: nome atribuído ao Panel Server durante a colocação em funcionamento

  • Gateway SN: número de série do Panel Server

  • Gateway IP: Endereço IP do Panel Server

  • Gateway MAC Address: Endereço MAC do Panel Server

  • Device Name: nome atribuído ao dispositivo durante a colocação em funcionamento

  • Device Local ID: referência do dispositivo registado, exclusiva no Panel Server

  • Device Type ID: modelo do dispositivo

  • Device Type Name: modelo do dispositivo

  • Logging Interval: período de amostragem expresso em minutos

  • Historical Intervals: número total de linhas de dados registados neste ficheiro

2

“Device TypeEcoStruxure Panel Server”,”542206310926”,”10.195.253.81”,”00:00:54:E5:8A:36”,”F160 3P 3P+N”,”modbus:1_mb_81”,”F160 3P 3P+N”,”F160 3P 3P+N”,”5”,”7”

Esta linha contém informações sobre o Panel Server que criou o ficheiro e o dispositivo a jusante a partir do qual foram recolhidas as medições.

3

4

“ “,” “,” “,”Topic ID1”,”Topic ID2”

Esta linha contém os cabeçalhos de coluna para os ID de tópico. Um ID de tópico é uma referência à quantidade que vai ser registada. O nome atribuído a uma quantidade pode variar consoante os dispositivos e idiomas. Os ID de tópico são utilizados para identificar a quantidade, independentemente do dispositivo ou idioma. Os ID de tópico são exclusivos no Panel Server.

NOTA: As 3 primeiras vírgulas são utilizadas para fins de esquema numa aplicação de folha de cálculo.

5

“ “,” “,”“,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Esta linha contém os ID de tópico das medições registadas.

6

7

“Error”,”UTC Offset (minutes)”,”Local Time Stamp”,”RmsVoltagePhsAB (V)”,”RmsVoltagePhsAN (V)”

Esta linha contém os cabeçalhos das colunas dos dados registados nas linhas 8 e seguintes:

  • Error: 0 para o sucesso, 19 quando pelo menos uma medida era inválida ou não estava disponível para amostragem (NaN).

  • UTC Offset (minutes): desvio do carimbo de data/hora local do fuso horário UTC.

  • Local Time Stamp: data e hora das amostras

A partir do quarto ponto, cada medida é descrita pelo respetivo nome e unidade (caso sejam conhecidos).

8 e mais

“0”,”0”,”2022-11-04 08:10:00”,”127.80000305”,”235.3999939”

“0”,”0”,”2022-11-04 08:15:00”,”128.1000061”,”235.69999695”

“0”,”0”,”2022-11-04 08:20:00”,”127.69999695”,”234.8999939”

Estas linhas contêm os dados registados.

Publicação JSON

A tabela seguinte fornece uma explicação do conteúdo do ficheiro .json, cujo exemplo de conteúdo é retirado do ficheiro de exemplo para ilustrar.

@MOP and SMEs: Review the table. I think it would be easier to give an example file that contains measurements (rather than a Digital input) to make the table easier to understand.
Dados no ficheiro .json Descrição Exemplo

valueItemId

Nome do dispositivo e medição/evento. O nome do dispositivo utilizado no ficheiro .json é um nome interno. Para obter a correspondência entre este nome e o nome do dispositivo listado no Panel Server, siga o procedimento para exportar todos os registos. O ficheiro diagnostic_topology.txt nos registos exportados lista os nomes dos dispositivos e os nomes internos.

Io_block:7_iod_827_DO1 indica o dispositivo de E/S número 7 e o registo das ações na entrada digital 1

timestamp

Referência temporal do início do período de amostragem

2023-03-28T08:13:00Z

v

Medição/evento

Open

t

Deslocamento de tempo em ms a adicionar à referência de tempo

120000 ms = 120 s = 2 min, por isso a amostra recolhida a 08,13 + 2 min = 08,15

s

Medição inválida

false

As seguintes linhas fornecem um exemplo de um ficheiro .json com dados que consistem numa lista de duas séries de tempo com uma coleção de vários registos:

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.