DOCA0172PT-19

Configuração de cópia de segurança e restauro do Panel Server

Apresentação

Em qualquer altura após a colocação em funcionamento, a configuração de um Panel Server pode ser guardada num ficheiro e utilizada para restaurar a configuração num Panel Server do mesmo modelo e versão de hardware, ou no mesmo Panel Server.

Tenha em atenção que a função de cópia de segurança e restauro permite restaurar apenas uma configuração do Panel Server. Não existe cópia de segurança ou restauro de dados amostrados. Quando a função de restauração é executada, todos os dados registados são eliminados. Exporte os dados antes de executar a função de restauro para evitar perdê-los.

A Schneider Electric recomenda que encripte o ficheiro de cópia de segurança com uma palavra-passe para ajudar a proteger informações confidenciais. Proteja o ficheiro de cópia de segurança num local protegido para impedir o acesso não autorizado.

AVISO
Acesso não autorizado a dados
  • Configure uma palavra-passe para proteger o acesso ao ficheiro de cópia de segurança.
  • Não comunique um ficheiro de cópia de segurança a pessoas não autorizadas.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
IMPORTANTE: A palavra-passe do ficheiro de cópia de segurança é armazenada de maneira irreversível. Se não se lembrar da palavra-passe, a configuração com cópia de segurança efetuada no ficheiro torna-se inutilizável.

Os dados relacionados com a colocação em funcionamento são armazenados no ficheiro de cópia de segurança, por exemplo:

  • Dados de colocação em funcionamento

    • As definições do sistema, incluindo data e hora, redes (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, Proxy e estado de ativação da plataforma na nuvem da Schneider Electric

    • Definições e estado da rede IEEE 802.15.4

    • Definições e contextualização do dispositivo final, incluindo Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 e entradas/saídas

    • Definições e contextualização da amostragem de dados

    • Definições de eventos e alarmes, incluindo configuração de notificação por alarme.

  • Modelos personalizados

O ficheiro de cópia de segurança só contém dados que lhe permitem restaurar uma instalação para um estado anterior, ou seja, o estado em que se encontrava quando gerou o ficheiro de cópia de segurança. Portanto, não inclui dados não relacionados com a colocação em funcionamento, por exemplo:

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

O restauro da cópia de segurança é definido da seguinte forma:
  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Manutenção > Cópia de segurança e restauro

Definições de cópia de segurança da configuração do Panel Server

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro

Descrição

Software EPC

Páginas Web

Cópia de segurança

Utilizada para guardar a configuração do Panel Server.

Definições de cópia de segurança

Utilizado para atribuir um nome ao ficheiro de cópia de segurança e ajudar a proteger os dados de cópia de segurança, encriptando o ficheiro de cópia de segurança com uma palavra-passe.

IMPORTANTE: A palavra-passe do ficheiro é armazenada de maneira irreversível. Se não se lembrar da palavra-passe, a configuração com cópia de segurança efetuada no ficheiro torna-se inutilizável.

Definições de restauro da configuração do Panel Server

A tabela seguinte descreve a definição onde esta está disponível.

Parâmetro

Descrição

Software EPC

Páginas Web

Restaurar

Utilizado para restaurar a configuração a partir de um ficheiro de cópia de segurança.

Verifique se o Panel Server que recebe a cópia de segurança cumpre as seguintes condições:

  • É o mesmo modelo ou o mesmo Panel Server.

  • Tem uma versão de hardware igual ou superior à versão de hardware do Panel Server utilizada para criar o ficheiro de cópia de segurança. Para verificar a versão do hardware, consulte o tópico específico.

  • A revisão do firmware deve ser igual ou posterior à revisão de firmware do Panel Server utilizado para criar o fichiero de cópia de segurança. Para verificar a versão do firmware, consulte a secção específica.

IMPORTANTE: Um ficheiro de cópia de segurança de um Panel Server diferente só pode ser restaurado uma vez e apenas num Panel Server.

Quando a configuração é restaurada no Panel Server, pode ser apresentada uma mensagem de erro. A mensagem indica que o número de dispositivos Modbus no Panel Server atual difere do número de dispositivos Modbus no Panel Server anterior quando for efetuada uma cópia de segurança da configuração.

IMPORTANTE: Quando a configuração é restaurada, o controlo remoto (e o agendamento a partir da nuvem) é desativado por predefinição e os dados registados existentes são eliminados.

Restaurar a configuração com redes sem fios desativadas de maneira permanente

A desativação permanente das redes sem fios não é guardada no ficheiro de cópia de segurança do Panel Server.

A definição desta funcionalidade depende do tipo de Panel Server restaurado:

Se...

Então...

Os dados são restaurados num novo Panel Server

As redes sem fios estão ativadas por predefinição. Se for necessária uma desativação permanente, como no Panel Server com cópia de segurança, siga o procedimento.

Os dados são restaurados no mesmo Panel Server

As redes sem fios permanecem desativadas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.