DOCA0172PT-19

Configuração de dispositivos Exiway Link

Apresentação

Os dispositivos Exiway Link são dispositivos de iluminação de emergência sem fios.

Procedimento de configuração

Para configurar dispositivos Exiway Link, siga o procedimento em Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web:

Tabelas de parâmetros

Identificação

Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Modbus virtual

Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Dados de contextualização

Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Remover dispositivos Exiway Link

AVISO
Perigo de REMOÇÃO incorreta de dispositivos numa rede partilhada
  • Antes de remover um dispositivo Exiway Link, verifique se outros dispositivos na mesma rede podem ser afetados.
  • Remova os dispositivos pela ordem correta se fizerem parte de uma arquitetura em malha.
A não observância destas instruções pode resultar no funcionamento incorreto dos dispositivos.

Os dispositivos Exiway Link podem fazer parte da mesma rede em malha. A remoção de um dispositivo nesta rede pode ter um impacto noutros dispositivos. Se for necessário remover todos os dispositivos, certifique-se de que os remove pela ordem correta.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.