DOCA0172PT-19

Adicionar dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado (modelos Universal e Advanced)

Apresentação

Com Panel Server Universal e Advanced, pode apresentar e publicar dados de dispositivos sem fio ligados a um gateway subordinado. Além disso, o Panel Server Advanced pode registar os dados, apresentá-los nos ecrãs de tendências e exportá-los para um ficheiro csv.

Um gateway subordinado sem fios é um gateway ligado a jusante a um Panel Server através de Modbus TCP. Integra tabelas de agregação de dados sem fios para permitir uma resposta direta e autónoma aos pedidos do Modbus. Nesta família de produtos, apenas Smartlink SIB, PowerTag Link e Panel Server são compatíveis. Outros gateways, como EGX100, EGX300 e Link150, funcionam como gateways transparentes que transferem pedidos e respostas do Modbus para e a partir de dispositivos finais. Não têm uma tabela de agregação de dados para lidar com pedidos do Modbus e, portanto, não são afetados pelas limitações introduzidas por estas tabelas.

O gateway subordinado pode ser um dos seguintes:

  • Panel Server

  • PowerTag Link

  • Smartlink SIB

O diagrama seguinte mostra uma arquitetura típica de dispositivos sem fios ligados a um Panel Server subordinado/a jusante numa topologia separada. O gateway subordinado/a jusante está ligado a um porta Ethernet do principal/a montante Panel Server (PAS#1).

NOTA: Panel Server Universal e Advanced permitem-lhe apresentar dados de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado. O gateway Panel Server principal monitoriza o estado de comunicação Modbus TCP/IP do gateway subordinado e respetivos dispositivos sem fios a jusante, e envia um alarme quando o gateway subordinado é desligado.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.

Procedimento para adicionar dispositivos sem fios ao gateway subordinado e ao gateway principal

  1. Ligue ao gateway subordinado utilizando EcoStruxure Power Commission desktop ou as páginas Web do Panel Server

  2. Detete todos os dispositivos sem fios no gateway subordinado.

    NOTA: As definições de parâmetros introduzidas no gateway subordinado não são transferidas para o gateway principal.
  3. Ligue ao gateway principal utilizando as páginas Web do Panel Server.

  4. Cada dispositivo sem fios é adicionado ao gateway principal utilizando o procedimento de adição manual Modbus/TCP, através do acesso à página Web Definições > Dispositivos Modbus > Adição de dispositivo > Modbus TCP/IP > Adição manual e introduzindo as seguintes informações para cada dispositivo sem fios:

    • Endereço IP: introduza o endereço IP da child gateway.

      NOTA: Quando utilizar um Panel Server Entry (PAS400) como gateway subordinado, é recomendável a utilização de um endereço IP estático para simplificar o procedimento de colocação em funcionamento (consulte Comunicação Ethernet). Se o Panel Server Entry estiver ligado no modo DHCP, siga o procedimento indicado em Anexo G para obter o endereço IP.

    • Porta: normalmente a porta 502

    • Unit ID (ID da unidade): introduza o ID do servidor virtual atribuído pelo child gateway ao dispositivo sem fios

    • Dispositivo: selecione o tipo de dispositivo na lista de seleção pendente

  5. Repita o passo 4 para cada dispositivo sem fios.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.