DOCA0172PT-20

Recomendações de segurança para desativação

Desativação

O Panel Server está configurado com informações sensíveis e confidenciais, como identificadores de conta de utilizador, endereços IP, palavras-passe de Wi-Fi e chaves criptográficas.

Quando eliminar o Panel Server, é necessário repô-lo para as definições de fábrica para garantir que nenhuma informação sensível ou confidencial possa ser divulgada ou reutilizada.

Repor as definições de fábrica

Quando seguir o procedimento abaixo, todos os dados (incluindo registos e chaves) que foram armazenados são apagados.

AVISO
RISCO DE CONFLITO DE ENDEREÇOS IP
Desligue o EcoStruxure Panel Server de qualquer rede Ethernet antes de repor as definições de IP para os valores de fábrica.
A não observância destas instruções pode resultar numa falha de comunicações.

Para repor o Panel Server por completo, siga este procedimento para definir todas as definições de configuração para os valores de fábrica:

  1. Remova todos os dispositivos sem fios do Panel Server.

  2. Ligue o Panel Server enquanto pressiona o botão multifunções durante mais de 10 segundos.
    Resultado: O LED de estado é apresentado a laranja fixo e depois pisca a laranja rápido quando a definição de fábrica é iniciada.

  3. Liberte o botão quando o LED de estado começar a piscar rapidamente a laranja.

  4. Confirme ou cancele a reposição das definições de fábrica:
    • Para confirmar a reposição das definições de fábrica:
      Prima novamente o botão em 5 segundos.
      Resultado: O LED de estado pisca a verde rapidamente, o que significa que a definição de fábrica foi confirmada.

    • Para cancelar a reposição das definições de fábrica:
      Aguarde até que o LED do estado pisque rapidamente a vermelho.

  5. Aguarde até o Panel Server ser reiniciado por completo:

    1. O LED de estado é apresentado a laranja fixo enquanto o Panel Server estiver a ser inicializado.

    2. O LED de estado fica verde fixo quando o Panel Server está no modo de funcionamento normal.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.