DOCA0172PT-20

Publicação na nuvem da Schneider Electric

Apresentação

A função de publicação na nuvem permite enviar dados amostrados e informações de alarme de dispositivos ligados para serviços na nuvem Schneider Electric, como EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor.

Os dados são publicados como um ficheiro .json. Para obter mais informações, consulte Formato de ficheiro da publicação JSON.

Quando a opção Serviços em nuvem da Schneider está ativada, a publicação de dados em servidores SFTP ou HTTPS já não está disponível.

NOTA: Os serviços em nuvem da Schneider Electric e o serviço de publicação de e-mails para alarmes são mutuamente exclusivos, ou seja, ambas as funcionalidades não podem ser ativadas em simultâneo.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função de publicação está definida nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Publicação de dados > Método de publicação > Serviços em nuvem da Schneider.

Para publicar dados na nuvem, as definições de rede do Panel Server devem permitir o acesso à Internet (nuvem). Por exemplo, o DNS deve ser configurado e pode ser necessária uma definição de proxy. Pode também abrir a firewall da rede para permitir o acesso aos servidores da Schneider Electric através da porta 443.

Ativar a infraestura na nuvem da Schneider Electric

Para ativar o Panel Server para aceder a serviços da infraestrutura da nuvem da Schneider Electric, o acesso aos seguintes URL e portas deve ser autorizado na configuração de proteção de LAN:

Nome de domínio

Protocolo

Descrição

cbBootStrap.gl.StruXureWareCloud.com

HTTPS (porta TCP 443)

Utilizado na primeira ligação do Panel Server à nuvem (ou após uma reposição de fábrica) para autenticar e registar o Panel Server.

etp.prod.StruXureWareCloud.com

HTTPS (porta TCP 443)

Utilizado para transferir a atualização de firmware.

cnm-ih-na.Dispositivos-Azure.net

HTTPS (porta TCP 443)

Utilizado para comunicação do Panel Server com serviços em nuvem da Schneider Electric, como configuração, dados ou alarmes.

RemoteShell.rsp.Schneider-Electric.com

HTTPS (porta TCP 443)

Permite que o Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric aceda de maneira remota às páginas Web do Panel Server através da VPN.

cnmdapiappstna.Blob.Core.Windows.net

HTTPS (porta TCP 443)

Permite que o Panel Server carregue registos e ficheiros de diagnóstico a pedido do Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric.

cnmiothubappstna.Blob.Core.Windows.net/file-upload

HTTPS (porta TCP 443)

Permite que o Panel Server carregue uma topologia para os serviços em nuvem da Schneider Electric.

time.gl.StruXureWareCloud.com

Porta NTP (UDP)  123)

O servidor NTP permite que o relógio do Panel Server permaneça sincronizado.

Definições de ligação à nuvem

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro Descrição

Gestão de aplicações do serviço em nuvem da Schneider

Botão Ligar/desligar para ligar e desligar o Panel Server da nuvem da Schneider Electric.

Estado da ligação

Mostra o estado da ligação do Panel Server à nuvem:

  • Não ligado

    NOTA: Se o Panel Server não conseguir estabelecer ligação à nuvem, verifique se as definições de comunicação estão definidas corretamente (por exemplo, o proxy é necessário, mas não foi definido) e se o modo de sincronização de data e hora está definido como Nuvem (consulte Resolução de problemas).
  • Ligação em curso

  • Ligado

Diagnóstico da ligação

Quando Estado de ligação apresenta Ligado, mostra o diagnóstico da ligação à nuvem:

  • Dispositivo ativado indica que o Panel Server está ligado aos serviços em nuvem.

  • Dispositivo não registado indica que o Panel Server não é reconhecido pelos serviços em nuvem.

  • Rede inacessível indica que o Panel Server não consegue aceder à plataforma na nuvem da Schneider Electric. Verifique a configuração da rede. Consulte Resolução de problemas.

  • Credenciais inválidas indica que não foi possível validar os certificados de segurança utilizados para ligação à plataforma na nuvem da Schneider Electric. Verifique se o modo de sincronização de data e hora foi definido como Nuvem nas páginas Web do Panel Server ou no software EcoStruxure Power Commission.

Identificação do Panel Server

Apresenta as seguintes informações:

  • Número de série: identificador exclusivo do dispositivo

  • Código do dispositivo: Panel Server credenciais, utilizadas para reivindicação segura do dispositivo no EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate)

Pode copiar e colar estas informações para identificar o seu dispositivo noutras aplicações.

NOTA: O código do dispositivo representa as credenciais do Panel Server. Estas informações devem ser tratadas como confidenciais.

Topologia e período de publicação

O botão Publicar topologia utilizado para enviar a lista de dispositivos ligados ao Panel Server para a nuvem, bem como informações, como o nome do dispositivo e a etiqueta introduzida na colocação em funcionamento, as medições disponíveis e a utilização ou outras informações de contextualização.

NOTA: A topologia não contém dados pessoais. A Schneider Electric não lê, não utiliza nem vende estes dados. Estes dados destinam-se a utilização exclusiva do cliente.

Apresenta as seguintes informações:

  • Último estado de configuração remota: indica se a última configuração remota foi bem-sucedida

  • Data da última configuração remota bem-sucedida

O parâmetro Período de publicação é apresentado. É definido pelo serviço em nuvem e não é editável.

Controlo remoto

Ativar controlo remoto: clique no botão de ativar/desativar para ativar esta função. Para obter mais informações, consulte Controlo remoto e agendamento a partir da nuvem.

Agendamento(s) da nuvem em execução: Apresenta Sim ou Não

Ligação à nuvem da Schneider Electric

Para publicar dados e alarmes no Panel Server para a nuvem da Schneider Electric:

  1. Na página Web Publicação, selecione Método de publicação > Nuvem e clique em Ligar.

  2. Aguarde até que Estado de ligação, indique Ligado.

  3. Clique em Publicar topologia para enviar informações sobre o Panel Server e os dispositivos ligados à nuvem.

    IMPORTANTE: Sempre que alterar a configuração do Panel Server ou dos dispositivos ligados, deve publicar novamente a topologia.

    Resultado: O serviço em nuvem envia uma configuração remota para o Panel Server. A configuração remota impõe a seleção de medições e alarmes e a configuração de amostragem e editor. As definições não são editáveis (apenas leitura) com páginas Web do Panel Server.

    NOTA: Durante a aplicação da configuração remota, uma barra de progresso pode ser apresentada várias vezes, correspondendo a secções diferentes da configuração. É um comportamento normal.
  4. Verifique o ícone do serviço em nuvem no cabeçalho da página Web:

    • Verde: configuração remota válida

    • Laranja: configuração remota inválida

NOTA: Se uma configuração remota do Panel Server a partir das tentativas dos serviços em nuvem para ativar mais de 5000 medições, ou 500 amostras por minuto ou 500 alarmes (com um máximo de 300 dos dispositivos Modbus SL), a configuração é rejeitada.
IMPORTANTE: A primeira publicação na nuvem ocorre da seguinte forma:
  • Panel Server Universal e Entry: 1 hora após a configuração remota ser aplicada com sucesso no Panel Server

  • Modelos Panel Server Advanced: 10 minutos após a configuração remota ser aplicada com sucesso no Panel Server

O ícone do serviço na nuvem muda de laranja para verde quando a configuração remota é aplicada com sucesso e o primeiro ciclo de publicação é bem-sucedido.

Desligar dos serviços na nuvem

Para desligar temporariamente o Panel Server da nuvem da Schneider Electric:

  1. Clique em Desligar.

  2. Aguarde até que Estado de ligação indique Não ligado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.