DOCA0172PT-19

Descrição do Alarme

Os seguintes alarmes são descritos em pormenor:

Alarme ERMS

Para os disjuntores MasterPacT NT/NW, a funcionalidade ERMS (Energy Reduction Maintenance Setting) é limitada. O alarme ERMS é compatível a partir do Panel Server apenas se a aplicação ERMS estiver configurada no módulo 1 de IO. Se o interrutor da aplicação do módulo 1 de IO estiver definido na posição 3, pode receber uma notificação da ativação da ERMS devido a ruído elétrico no módulo de IO. Não indica necessariamente que o modo ERMS está ativado. A Schneider Electric recomenda sempre a confirmação, verificando o estado do alarme atual nas páginas Web da Panel Server e o indicador de estado ERMS no disjuntor MasterPacT NT/NW. Para obter mais informações, consulte NHA67346 Instalação e manual do utilizador do sistema ERMS (Definição de manutenção de redução de energia).

Perda de comunicação

Este alarme indica que o gateway perdeu a comunicação com um dispositivo.

A perda de comunicação acontece se o gateway não tiver recebido pacotes durante um período de tempo equivalente a 9 vezes o período de comunicação do dispositivo.

O alarme desaparece automaticamente assim que o dispositivo sem fios é ligado à rede RF.

Perda de tensão

Este alarme indica que o circuito no qual um dispositivo sem fios está instalado já não está sob tensão. A causa da perda de tensão pode ser uma abertura manual do circuito, uma falha de energia da rede elétrica ou um disparo do disjuntor. O dispositivo sem fios envia o alarme de perda de tensão para o gateway assim que acontece e antes de ser totalmente desenergizado, o que significa que o tempo de resposta do alarme não depende do período de comunicação sem fios. O alarme desaparecerá automaticamente assim que o dispositivo sem fios for novamente ligado.

Sobrecorrente em perda de tensão

Este alarme indica que ocorreu uma sobrecorrente durante o tempo de perda de tensão. Este alarme só ocorre se a opção estiver ativada. O alarme só é gerido se tiver sido definida a corrente nominal ou a classificação do disjuntor (Ir) do dispositivo de proteção associado.

NOTA: O valor RMS da corrente durante a perda de tensão está disponível na tabela Modbus. Para obter mais detalhes, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File. Estas medidas ajudam a diagnosticar a causa principal da sobrecarga.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
Certifique-se de que a causa da sobrecorrente é identificada e está fixa antes de fechar o circuito.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

80% da corrente nominal

Este alarme indica que a corrente de carga excedeu 80% da corrente nominal ou excedeu 80% da classificação do disjuntor associado (Ir). Em circuitos polifásicos, o alarme dispara se a corrente de uma das fases cumprir as condições indicadas acima. O gateway gere os alarmes com base nos valores das correntes enviadas pelo dispositivo sem fios. O tempo de resposta do alarme depende do período de comunicação definido na rede sem fios Panel Server (predefinição = 5 segundos). O alarme desaparece automaticamente quando a corrente de carga permanece abaixo do valor limite durante 15 minutos.

NOTA: A histerese de 10% é aplicada no valor limite.

50% da corrente nominal

Este alarme indica que a corrente de carga excedeu 50% da corrente nominal ou excedeu 50% da classificação do disjuntor associado (Ir). Em circuitos polifásicos, o alarme dispara se a corrente de uma das fases cumprir as condições indicadas acima. O gateway gere os alarmes com base nos valores das correntes enviadas pelo dispositivo sem fios. O tempo de resposta do alarme depende do período de comunicação definido na rede sem fios Panel Server (predefinição = 5 segundos). O alarme desaparece automaticamente quando a corrente de carga permanece abaixo do valor limite durante 15 minutos.

NOTA: A histerese de 10% é aplicada no valor limite.

45% da corrente nominal

Este alarme indica que a corrente de carga excedeu 45% da corrente nominal ou excedeu 45% da classificação do disjuntor associado (Ir). Em circuitos polifásicos, o alarme dispara se a corrente de uma das fases cumprir as condições indicadas acima. O gateway gere os alarmes com base nos valores das correntes enviadas pelo dispositivo sem fios. O tempo de resposta do alarme depende do período de comunicação definido na rede sem fios Panel Server (predefinição = 5 segundos). O alarme desaparece automaticamente quando a corrente de carga permanece abaixo do valor limite durante 15 minutos.

NOTA: A histerese de 10% é aplicada no valor limite.

Corrente zero

Este alarme indica que o valor da corrente de carga é 0 A. Nos circuitos polifásicos, o alarme acontece se a corrente de uma das fases cumprir a condição acima. O gateway gere os alarmes com base nos valores das correntes enviadas pelo dispositivo sem fios. O tempo de resposta do alarme depende do período de comunicação definido na rede sem fios do sistema do PowerTag (predefinição = 5 segundos). O alarme de corrente zero permite a monitorização de cargas em tempo inteiro. O alarme desaparece automaticamente quando a corrente de carga é superior a 0 A em todas as fases.

Subtensão (80%)

Estes alarmes disparam quando uma tensão fase-neutra ou uma tensão fase-a-fase é inferior ao limite de 80% do valor nominal. O alarme desaparece automaticamente quando a tensão permanece superior a 88% do valor nominal (é aplicada uma histerese de 10%).

Sobretensão (120%)

Estes alarmes disparam quando uma tensão fase-neutra ou uma tensão fase-a-fase é inferior ao limite de 80% do valor nominal. O alarme desaparece automaticamente quando a tensão permanece superior a 88% do valor nominal (é aplicada uma histerese de 10%).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.