DOCA0172ES-15

Versión de hardware

Los siguientes modelos del EcoStruxure Panel Server se lanzan con la versión de hardware 002.000.000 (HW: V02):

  • PAS600P

  • PAS600PWD

  • PAS600LWD

Algunos modelos Universal y Advanced EcoStruxure Panel Server se ofrecen con dos versiones de hardware: 001.000.000 y 002.000.000 (HW: V02). Ambas versiones tienen las mismas capacidades y funciones. Para PAS600 y PAS600L, la versión de hardware 002.000.000 permite añadir una antena externa IEEE 802.15.4, no disponible para la versión de hardware 001.000.000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?