DOCA0172PT-20

Controlo remoto e agendamento a partir da nuvem

Apresentação

ATENÇÃO
INÍCIO DE FUNCIONAMENTO INESPERADO
Apenas permite o controlo remoto e/ou agendado de cargas para cargas elétricas não críticas que podem ser deixadas sem vigilância e em segurança.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

O controlo remoto permite-lhe gerir remotamente cargas elétricas não críticas ou enviar comandos quando o EcoStruxure Panel Server está ligado ao serviço em nuvem da Schneider Electric.

A função é suportada para os seguintes dispositivos:

  • Dispositivos PowerTag C IO

  • Dispositivos Exiway Link

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função de controlo remoto de saída é ativada e desativada nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Publicação de dados.

  1. Ligar à nuvem Schneider Electric.

  2. Em Método de publicação, selecione Serviços em nuvem da Schneider.

  3. In Controlo remoto, clique no botão de ativar/desativar para ativar e agendar o controle remoto de saídas.

  4. Guarde as definições.

  5. Leia o pop-up da mensagem de segurança e clique em Confirmar ou Cancelar.

  6. O controlo remoto e o agendamento estão disponíveis quando Agenda(s) da Nuvem em execução apresenta Sim.

Ordens de controlo remoto para dispositivos PowerTag C IO

A função permite:

  • Executar remotamente ordens de controlo num dispositivo ligado através de um dispositivo PowerTag C IO configurado como contactor com modo de ciclo de retorno ou modo de relé de impulsos, utilizando a aplicação na nuvem da Schneider Electric. Para obter mais informações, consulte Configuração de PowerTag dispositivos de controlo através de Páginas Web.

  • Envie um agendamento de controlo quando o EcoStruxure Panel Server está ligado ao serviço na nuvem da Schneider Electric. O agendamento permite que o Panel Server execute remotamente ordens de controlo agendadas, mesmo se a ligação à nuvem for interrompida.

    Quando um agendamento é recebido e executado, são apresentadas as seguintes informações nas páginas Web:

    • No cabeçalho da página, a opção Agendamento de controlo é apresentada à direita de Serviço em nuvem

    • Em Definições > Publicação de dados > Controlo remoto, o botão de ativar/desativar aparece a verde.

  • Envie atualizações em tempo real do estado do dispositivo monitorizado para a nuvem da Schneider Electric.

Enviar comandos para dispositivos Exiway Link

É possível enviar os seguintes comandos para dispositivos Exiway Link a partir da nuvem da Schneider Electric:

  • Localizar um dispositivo

  • Desativar/ativar teste periódico

  • Iniciar teste funcional

  • Ligar/desligar luz

  • Sincronizar dispositivos Exiway Link

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.