DOCA0172PT-19

Comunicação IEEE 802.15.4

Apresentação

Num sistema EcoStruxure onde os dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 estão ligados a um Panel Server, estes dispositivos sem fios são necessários para resistir aos níveis CEM de acordo com a norma IEEE 802.15.4 para um desempenho adequado do dispositivo. Para obter detalhes sobre os dispositivos sem fios Schneider Electric IEEE 802.15.4 suportados, consulte as Panel Server notas relevantes da versão do firmware:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
Utilize apenas comunicação IEEE 802.15.4 com ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ e outros dispositivos qualificados.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

Os dispositivos de comunicação sem fios IEEE 802.15.4 fornecem uma solução de medição compacta e de elevada densidade com vários dados precisos para sistemas de edifícios. Estes dispositivos sem fios podem enviar o fator de temperatura, humidade, energia, potência, corrente, tensão e potência para o Panel Server.

Os dispositivos sem fios estão ligados a jusante ao Panel Server.

Todos os dispositivos sem fios estão ligados no mesmo canal. Se alterar o canal, os dispositivos sem fios procuram outros canais próximos até restabelecerem a comunicação com o Panel Server. A função de leitura pode ser desativada em dispositivos compatíveis, se necessário. Consulte Gerir a função de leitura.

O número máximo de dispositivos sem fios que podem ser ligados a um Panel Server está indicado em pormenor no tópico relacionado.

O Panel Server Universal (versão de hardware 002.000.000) e Panel Server Advanced pode ser ligado a uma antena IEEE802.15.4 IEEE 802.15.4 externa para ampliar a rede sem fios.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e em Advanced.

Definir os parâmetros

A função de comunicação IEEE 802.15.4 é definida da seguinte maneira:
  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web Panel Server, em Definições > Dispositivo sem fios > Configuração da rede

Definições de configuração

ATENÇÃO
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO OU ALTERAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Quando instalar um Panel Server num armário metálico e ligá-lo a uma antena IEEE 802.15.4 externa, não instale esta antena no armário.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

O funcionamento correto dos dispositivos de proteção instalados num armário metálico pode ser alterado por um elevado nível de energia de transmissão de radiofrequência de rede IEEE 802.15.4.

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Definições Descrição Software EPC Páginas Web
Definições da rede sem fios Ativação sem fios

Permite ativar/desativar a emissão sem fios do Panel Server (desativado por predefinição).

Modo de canal

Permite especificar como o canal IEEE 802.15.4 é selecionado:

  • Quando seleciona Automático (predefinição), o canal mais adequado é selecionado automaticamente pelo Panel Server.

  • Quando selecionar Manual, configure os parâmetros sem fios:

    1. Introduza o canal necessário (valor entre 11 e 26)

    2. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

NOTA: Quando os dispositivos ZBRT estão ligados ao Panel Server, desative e remova os ZBRT dispositivos antes de alterar o modo do canal ou número do canal e adicioná-los novamente após a alteração.

Canal

Introduza o número do canal.

Selecionar antena

Permite selecionar o tipo de antena IEEE 802.15.4 utilizada na arquitetura:

  • Interna (antena interna Panel Server) (predefinição)

  • Antena externa (antena externa Panel Server, Panel Server Universal versão de hardware 002.000.000 e opção de modelo Advanced)

  • Ambos (as antenas internas e externas são utilizadas com Panel Server Universal versão de hardware 002.000.000 e Advanced.)

Potência de saída

O nível de potência de saída não pode ser alterado se for utilizada a antena interna ou ambas as antenas (internas e externas).

Potência de saída só pode ser definido se for ligada uma antena IEEE 802.15.4 externa a um Panel Server Advanced:

  • Se Seleção da antena estiver definida como Interna ou Ambas, é utilizada a antena interna e é apresentado Nível reduzido (definição não editável).

  • Se Seleção da antena estiver definido como Externa, defina a potência de saída como Nível reduzido ou Nível elevado, dependendo da sua rede.

NOTA: Se instalar um Panel Server numa antena IEEE 802.15.4 externa num armário metálico, verifique se a antena não está instalada no armário.

Seleção dinâmica da antena

(Disponível se Interno estiver selecionado em Seleção da antena.)

Seleção dinâmica da antena

Esta funcionalidade avançado deve ser utilizada com cautela. Desativada por predefinição. Consulte Gerir seleção dinâmica de antena.

Utilizada para ativar a Panel Server para alternar entre antenas internas, com base numa análise da qualidade do sinal.

Os seguintes campos são apresentados quando Seleção dinâmica de antena está ativada.

Análise automática

Ativada por predefinição. Utilizada para ativar o início automático da análise quando o Panel Server detecta uma perda de comunicação com um sensor TH110 ou CL110.

Iniciar análise/parar análise

Utilizada para iniciar uma análise ou interromper uma análise em curso.

NOTA: Verifique se os sensores TH110 e CL110 estão ligados antes de iniciar uma análise.

Estado da análise

Indica o estado da análise:

  • Em curso

  • Bem-sucedido

  • Cancelado

Resultado da análise

Indica que antena é selecionada após a conclusão da análise:

  • AntenaA

  • AntenaB

  • Modo de comutação da antena

Comunicação sem fios

Para obter mais informações sobre como definir o período de comunicação, consulte Definição do período de comunicação da família de dispositivos.

Período de comunicação dos sensores ambiente (s)

Utilizado para definir o período de comunicação da família de sensores ambiente. Selecione um valor entre 60 e 600 segundos a partir da lista.

Predefinição: 120 segundos

NOTA: A família de sensores ambiente inclui qualquer tipo de sensor ambiente, por exemplo, HeatTag, TH110, CL110.

Período de comunicação dos dispositivos de controlo (s)

Utilizado para definir o período de comunicação da família de controladores. Selecione um valor entre 5 e 120 segundos a partir da lista.

Predefinição: 60 segundos

Período de comunicação de dispositivos relacionados com energia (s)

Utilizado para definir o período de comunicação da família de dispositivos relacionados com energia. Selecione um valor entre 5 e 120 segundos a partir da lista.

Predefinição: 15 segundos

Ocupação de rede

Indica a ocupação da rede como percentagem.

Gestão de dispositivos sem fios

Remover todos os dispositivos

Permite remover todos os dispositivos sem fios ligados ao Panel Server.

Gerir a função de leitura

Ativação da leitura

Utilizada para ativar ou desativar a função de verificação de dispositivos sem fios (ativada por predefinição). Consulte Gerir a função de leitura.

  • Estado do dispositivo sem fios: indica o resultado da alteração da função de leitura.

  • Tentar novamente: botão utilizado para tentar ativar ou desativar novamente a função após uma tentativa infrutífera, com o estado apresentado como Não se aplica a todos os dispositivos.

Definir o período de comunicação da família de dispositivos

O período de comunicação define o período de tempo (em segundos) que cada dispositivo sem fios envia dados para o Panel Server. Isto aplica-se apenas a dados em tempo real e não a alarmes que são notificados imediatamente em caso de evento.

Defina o período de comunicação de todos os dispositivos detetados que suportam esta funcionalidade.

Qualquer alteração no período de comunicação demora tempo a ser aplicada nos dispositivos, porque só é aplicada na próxima comunicação com o dispositivo.

NOTA: Se o período de comunicação for reduzido, pode ter impacto na estabilidade da rede sem fios e o indicador de qualidade de rádio pode deteriorar-se. Utilize as informações de ocupação da rede para ajudar a compreender o impacto das alterações. Como padrão, o Panel Server tem um valor predefinido especificado para cada família de dispositivos sem fios.

O período de comunicação pode ser adaptado do seguinte modo, se necessário:

  1. Selecione o período de comunicação necessário na lista Período de comunicação.

  2. Aplique os valores selecionados.

  3. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar. A alteração do período de comunicação é aplicada na próxima comunicação com o dispositivo.

Gerir seleção dinâmica da antena

A seleção dinâmica de antena é uma função avançada destinada à utilização com configurações específicas que contêm sensores ambiente TH110 e CL110, onde são observados problemas de desvanecimento. Está apenas disponível se Interna estiver selecionado em Seleção de antena. A função deve ser utilizada com cautela. É necessário compreender as consequências da ação antes de desativá-la.

IMPORTANTE: Todos os dispositivos ligados são afetados pela escolha da antena interna e a aquisição de dados pode ser reduzida.

A função de antena dinâmica analisa a qualidade do sinal das antenas internas disponíveis para selecionar a antena que fornece o melhor sinal. A análise demora n minutos para ser concluída, em que n = 10 x período de comunicação do sensor ambiente. Quando o período de comunicação predefinido é definido (120 segundos), a análise demora aproximadamente 20 minutos.

Durante a análise, o Panel Server alterna entre as antenas internas disponíveis (antena A e antena B), dedicando um tempo igual a cada uma, para avaliar a qualidade do sinal. Durante a análise, a aquisição de dados é afetada se alguns dispositivos não tiverem um bom sinal numa ou noutra antena. Com base no resultado da análise, o Panel Server escolhe a antena com a melhor qualidade de sinal. Se nenhuma das antenas for totalmente satisfatória, Modo de comutação da antena é ativado automaticamente. O sistema alterna entre antenas após cada n minutos, em que n = 2 x período de comunicação do sensor ambiente. Assim, o período de comutação permanece abaixo do limite de perda de comunicação.

Os dispositivos podem ter melhor qualidade de sinal em qualquer uma das antenas. A alternância entre antenas permite que o Panel Server mantenha a comunicação com todos os dispositivos, mas a frequência da comunicação é reduzida.

A função também oferece a opção de ativar análises automáticas. Quando ativado, o Panel Server inicia uma análise automática quando deteta uma perda de comunicação com um dispositivo.

Pode iniciar uma análise quando quiser clicando em Iniciar análise.

Siga este procedimento para ativar a seleção dinâmica da antena:

  1. Clique no botão para ativar Seleção dinâmica da antena.

  2. Se não for necessário, clique no botão para desativar Análise automática (ativada por predefinição).

  3. Guarde as suas definições. Após guardar as definições, o botão Iniciar análise fica ativo.

  4. Clique em Iniciar análise.

  5. Verifique Estado da análise:

    • Bem-sucedido: a análise está concluída e o resultado é apresentado abaixo e executado.

    • Em curso

    • Cancelado: a análise pode ser cancelada se uma das seguintes ações for iniciada durante uma análise:

      • Adicionar ou remover um dispositivo

      • Alterar a configuração do canal

      • Alterar o período de comunicação do sensor ambiente

      • Clicar em Parar análise

  6. Quando a análise for bem-sucedida, verifique o resultado da análise:

    • AntenaA

    • AntenaB

    • Modo de comutação da antena

Gerir a função de pesquisa de canais

A desativação da função de leitura é uma funcionalidade avançada e deve ser utilizada com precaução. É necessário compreender as consequências da ação antes de desativá-la.

Os dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados leem outros canais para restabelecer a comunicação com o Panel Server, caso a comunicação seja perdida. Se a definição de canal de dispositivos sem fios for alterada manualmente nas páginas Web Panel Server, os dispositivos sem fios procuram canais próximos até a comunicação ser estabelecida. Esta função pode ser desativada em dispositivos compatíveis para ajudar a reduzir interferências noutros dispositivos sem fios IEEE 802.15.4.

Para desativar a função nas páginas Web em Gerir a função de leitura, clique no interruptor Ativação da leitura. O interruptor fica verde quando a função está ativada (configuração predefinida) e branco quando está desativada.

NOTA: Se nem todos os dispositivos sem fios estiverem ligados, uma mensagem pop-up indica que as alterações não foram guardadas. Ligue todos os dispositivos sem fios e tente novamente.

Quando a função está desativada:

  • Os dispositivos ligados não efetuam a pesquisa para encontrar um novo canal se a comunicação com o Panel Server for perdida. Continuam a comunicar no canal atual em cada período de comunicação.

  • Não é possível alterar as definições de configuração do canal nas páginas Web. É necessário reativar a função de leitura para poder alterar as definições.

Estado do dispositivo sem fios pode ser um dos seguintes:

  • Em curso

  • Aplicado em todos os dispositivos

    NOTA: Os dispositivos não compatíveis com a desativação da função de pesquisa continuam a pesquisar.
  • Não aplicado em todos os dispositivos

NOTA: Se a alteração não for aplicada em todos os dispositivos, verifique se a versão do firmware dos seus dispositivos é compatível com a função. Caso contrário, clique em Tentar novamente para verificar se o problema não é temporário.

A tabela seguinte indica os dispositivos que suportam a desativação da função de pesquisa. A lista não é exaustiva.

Família de dispositivos Dispositivo Versão mínima do firmware

Medidor de potência

Cabo PowerTag em conformidade com as normas IEC e UL

001.003.002

PowerTag F160

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Sensores ambiente

Sensor térmico sem fios PowerLogic Easergy TH110

001.000.003

Sensor ambiente sem fios PowerLogic Easergy CL110

002.001.003

Sensor de CO2 sem fios SED-CO2-G-5045

001.001.004

Sensor de temperatura e humidade sem fios SED-TRH-G-5045

001.001.004

Definições de deteção de dispositivos sem fios

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis nas páginas Web Panel Server.

Parâmetro Definições Descrição
Deteção

Método de deteção

  • Automático (ativado por predefinição): Utilizado para detetar quaisquer dispositivos disponíveis.
  • Seletivo: Permite detetar uma lista seletiva de dispositivos sem fios que vão ser ligados ao Panel Server.
  • Clique em Carregar ficheiro para importar de uma lista seletiva preparada no formato CSV.
  • Protect Plus (ativado por predefinição): Ative esta função para um processo de deteção seletivo com segurança elevada para dispositivos RF-ID de 16 carateres, utilizando o código de instalação
  • Clique em Iniciar para iniciar a deteção.

Para obter mais informações, consulte Deteção de dispositivos sem fios através de páginas Web

Resultado da deteção Estado de deteção

Indica o estado da deteção de dispositivos na rede sem fios:

  • Inativo: a deteção do dispositivo está inativa.

  • Em curso: a deteção de dispositivo está em curso

  • Concluído: é efetuada a deteção do dispositivo.

Deteção

Tabela que apresenta os dispositivos sem fios detetados com imagem de dispositivo, nome e RF-ID.

Deteção rejeitada

Tabela que mostra os dispositivos sem fios para os quais a deteção não foi bem-sucedida. Uma coluna Estado indica a causa da deteção rejeitada.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.