DOCA0172ES-19

Primera conexión a las páginas web del EcoStruxure Panel Server

Descripción general

EcoStruxure Panel Server administra páginas web para configurar ajustes o supervisar dispositivos inalámbricos (según el modelo), dispositivos cableados (mediante Modbus-SL o Modbus TCP/IP) y entradas digitales locales con el Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, y el Advanced PAS800L.

Navegadores web recomendados

Las páginas web del Panel Server pueden accederse desde un PC con sistema operativo Windows.

Para acceder a las páginas web del Panel Server, se recomienda utilizar la última versión del navegador web Google Chrome o un navegador basado en Chromium. Otros navegadores pueden presentar limitaciones.

Certificado de seguridad

El Panel Server tiene un certificado de seguridad autofirmado. Aparece un mensaje de seguridad en el navegador web al conectar con el Panel Server. Antes de aceptar y continuar, compruebe que se haya establecido la comunicación con el Panel Server conectando directamente el PC con el Panel Server o asegurándose de que en la red no haya dispositivos no autorizados.

Conexión a un Panel Server en un PC a través de Ethernet

El Panel Server es compatible con el Perfil de dispositivos para servicios web (DPWS), que permite la detección automática del Panel Server.

Para detectar el Panel Server mediante el PC por primera vez, haga lo siguiente:

  1. Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la conexión Wi-Fi, si la hay.

  2. Conecte un cable Ethernet del PC al Panel Server (consulte Conexión a Ethernet).

  3. En el PC, abra Explorador de archivos (aplicación del administrador de archivos de Windows) y haga clic en Red.

  4. Espere hasta que aparezca el icono de EcoStruxure Panel Server en la lista de dispositivos de la red. Puede tardar hasta 2 minutos después de encender el Panel Server.

    Resultado: El de EcoStruxure Panel Server que se muestra en Red es el siguiente:

  5. Haga doble clic en el icono de Panel Server.

    Resultado: se abrirán las páginas web del Panel Server.

  6. Si el Panel Server no se muestra en Red:

    1. Realice las siguientes comprobaciones:

      • Compruebe que su cortafuegos permite el acceso necesario para detectar su Panel Server. Para obtener más detalles sobre cómo permitir el acceso, consulte la sección Seguridad de la aplicación en la nube en DOCA0211•• EcoStruxure Panel Server - Guía de ciberseguridad.

      • Compruebe que el Panel Server y el PC estén conectados a la misma subred.

      • Si el Panel Server utiliza una IP fija, compruebe que el PC utiliza una IP fija en la misma red (misma máscara de subred).

      • Si el Panel Server IPV4 está en modo DHCP (ajuste predeterminado), establezca el modo DHCP en el PC:

        • Acceda al panel de control de Windows de su PC.

        • Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.

        • Haga clic en Cambiar configuración del adaptador.

        • Haga clic con el botón derecho en el icono de Conexión de área local y, a continuación, haga clic en Propiedades.

        • Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) en la lista y haga clic en Propiedades.

        • Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y haga clic en OK.

    2. Vaya al paso 1 y realice el procedimiento de nuevo.

    3. Si el Panel Server sigue sin mostrarse en Red, consulte Solución de problemas.

  7. Inicie sesión con el nombre de la cuenta de usuario predeterminado SecurityAdmin.

  8. Introduzca la contraseña predeterminada AAAAAAAA. Se abrirá una ventana en la que deberá establecer una nueva contraseña.

  9. Establezca una contraseña según los requisitos (consulte Requisitos de contraseña).

  10. Consulte la versión del firmware del Panel Server:

    1. En las páginas web del Panel Server, seleccione Mantenimiento > Actualización del firmware > Actualización del firmware y anote la versión del firmware.

    2. Compare la versión del firmware con la disponible en el sitio web de Schneider Electric de su país.

    3. Actualice el firmware del Panel Server si no es la versión más reciente (consulte la información relativa a la actualización del firmware).

Conexión a un Panel Server en un PC a través de un punto de acceso Wi-Fi

Siga el procedimiento descrito en Punto de acceso Wi-Fi.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.