DOCA0172PT-16

Primeira ligação com o software EcoStruxure Power Commission

Apresentação

O software EcoStruxure Power Commission suporta a deteção automática do EcoStruxure Panel Server e dispositivos ligados.

Procedimento de ligação

Siga estes passos para estabelecer ligação ao EcoStruxure Panel Server através do EcoStruxure Power Commission

  1. Desligue o computador da LAN (rede local) e desligue a Wi-Fi, caso esteja ligada.

  2. Ligue um cabo Ethernet entre o computador e o Panel Server (consulte Ligação à Ethernet).

  3. Abra a aplicação EcoStruxure Power Commission no computador.

  4. Clique no botão EcoStruxure Panel Server painel para iniciar a deteção automática do EcoStruxure Panel Server.

  5. Identifique o seu EcoStruxure Panel Server, selecionando o endereço MAC correto (consulte o endereço MAC na parte superior do EcoStruxure Panel Server).

  6. Clique em Seguinte para abrir a página do dispositivo.

  7. Clique em Adicionar dispositivo.

  8. Quando o EcoStruxure Panel Server for apresentado com as caraterísticas do dispositivo, clique no botão Ligar verde.

    Durante a ligação, uma atualização de firmware é proposta. Siga as instruções no ecrã para atualizar o firmware. Clique na cruz no canto superior direito da janela para regressar à página do dispositivo.

  9. Quando a ligação estiver concluída, inicie a colocação em funcionamento do EcoStruxure Panel Server

Se a deteção automática não encontrar o Panel Server, consulte Resolução de problemas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?