DOCA0172ES-20

Primera conexión con el software EcoStruxure Power Commission

Presentación

El software EcoStruxure Power Commission admite la detección automática de EcoStruxure Panel Server y dispositivos conectados.

Procedimiento de conexión

Siga estos pasos para conectarse al EcoStruxure Panel Server a través de EcoStruxure Power Commission.

  1. Desconecte el PC de la red de área local (LAN) y desactive la conexión Wi-Fi, si la hay.

  2. Conecte un cable Ethernet del PC al Panel Server (consulte Conexión a Ethernet).

  3. Abra la aplicación EcoStruxure Power Commission en su PC.

  4. Haga clic en el panel del EcoStruxure Panel Server para iniciar la detección automática del EcoStruxure Panel Server.

  5. Identifique su EcoStruxure Panel Server seleccionando la dirección MAC correcta (consulte la dirección MAC en la parte superior de su EcoStruxure Panel Server).

  6. Haga clic en Siguiente para abrir la página del dispositivo.

  7. Haga clic en Agregar dispositivo.

  8. Cuando se muestre el EcoStruxure Panel Server con las características del dispositivo, haga clic en el botón verde Conectar.

    Durante la conexión, se propone una actualización del firmware. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el firmware. Haga clic en la cruz de la parte superior derecha de la ventana para volver a la página del dispositivo.

  9. Una vez finalizada la conexión, inicie la puesta en servicio de EcoStruxure Panel Server.

Si la detección automática no encuentra el Panel Server, consulte Solución de problemas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.