DOCA0172FR-19

Première connexion avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission prend en charge la détection automatique d'EcoStruxure Panel Server et des appareils connectés.

Procédure de connexion

Suivez les étapes ci-après pour vous connecter à EcoStruxure Panel Server via EcoStruxure Power Commission

  1. Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et coupez le Wi-Fi (le cas échéant).

  2. Reliez le PC au Panel Server à l'aide d'un câble Ethernet (voir Connexion au réseau Ethernet).

  3. Ouvrez l'application EcoStruxure Power Commission sur le PC.

  4. Cliquez sur le panneau EcoStruxure Panel Server pour lancer la détection automatique d'EcoStruxure Panel Server.

  5. Identifiez votre EcoStruxure Panel Server en sélectionnant l'adresse MAC correcte (voir l'adresse MAC sur le dessus de votre EcoStruxure Panel Server).

  6. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page de l'appareil.

  7. Cliquez sur Ajouter un appareil.

  8. Lorsque le EcoStruxure Panel Server affiche les caractéristiques de l'appareil, cliquez sur le bouton vert Connecter.

    Pendant la connexion, une mise à jour du micrologiciel est proposée. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel. Cliquez sur la croix en haut à droite de la fenêtre pour revenir à la page de l'appareil.

  9. Lorsque la connexion est terminée, commencez la mise en service du site EcoStruxure Panel Server.

Si la détection automatique ne trouve pas le Panel Server, reportez-vous à la section Dépannage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.