DNS
Apresentação
A comunicação TCP/IP é utilizada para colocação em funcionamento, recolha de dados, publicação de dados e ligação a software de supervisão.
Os princípios gerais de comunicação TCP/IP, como as definições de DNS e proxy, aplicam-se à Ethernet e Wi-Fi.
O sistema de nomes de domínio (DNS) é o sistema de nomenclatura para PC e dispositivos ligados a uma rede local (LAN) ou à Internet.
As seguintes funcionalidades requerem o serviço DNS:
-
Ligação à nuvem.
-
proxy HTTP/HTTPS se for utilizado um nome de domínio.
-
SFTP se for utilizado um nome de domínio.
-
NTP se for utilizado por um nome de domínio.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Definir os parâmetros
-
Com o software EcoStruxure Power Commission
-
Nas páginas Web do Panel Server, em
Definições de DNS
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|
Modo de atribuição de DNS | Utilizado
para selecionar o modo de configuração do servidor DNS:
|
✔ | ✔ |
Servidor DNS principal | Utilizado para introduzir manualmente o endereço IPv4 do servidor DNS principal quando o modo de configuração DNS do parâmetro está definido como Estático. | ✔ | ✔ |
Servidor DNS secundário | Utilizado para introduzir manualmente o endereço IPv4 do servidor DNS secundário quando o modo de configuração de DNS do parâmetro está definido como Estático. | ✔ | ✔ |