DOCA0172PT-16

Atualização de firmware

Apresentação

Atualize o Panel Server à versão mais recente para:

  • Obter as funcionalidades mais recentes

  • Manter-se atualizado com as correções de segurança

  • Permita o Centro de apoio ao cliente Schneider Electric para aceder de maneira remota às páginas Web do Panel Server.

    Os certificados de acesso remoto de cada versão de firmware são válidos até às datas indicadas na tabela.

    Versão do firmware do Panel Server Data de validade do certificado de acesso remoto

    002.002.000

    27 de janeiro de 2026

    002.001.000

    24 de novembro de 2025

    002.000.000

    22 de maio de 2025

Utilize a versão mais recente do EcoStruxure Power Commission para atualizar o produto para a versão mais recente disponível. Também é possível efetuar uma atualização de firmware utilizando as páginas Web integradas.

Todos os firmwares concebidos para o Panel Server são assinados utilizando a infraestrutura da chave pública da Schneider Electric para fornecer integridade e autenticidade do firmware executado no Panel Server.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Verificar versão do firmware

É possível verificar a versão do firmware do Panel Server:
  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server em Definições > Geral

A correção de segurança mais recente está também disponível nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server. É a revisão de firmware mais reduzida para a qual o Panel Server pode ser desatualizado, sem remover as correções de segurança atualmente instaladas.

Compatibilidade de firmware

É possível encontrar a linha de base do firmware do dispositivo para todos os dispositivos de comunicação no quadro de distribuição para verificar a compatibilidade das versões de firmware no menu Informações do software EcoStruxure Power Commission.

Quando selecionar o firmware a instalar, tenha em consideração os seguintes critérios e selecione o firmware correspondente:

  • Modelo EcoStruxure Panel Server, Entry, Universal, Universal Wired by Design ou Advanced.

  • A versão de hardware, 001.000.000 ou 002.000.000. Para verificar a versão do hardware, consulte o tópico específico.

NOTA: Se tentar instalar uma versão de firmware que não seja compatível com o modelo EcoStruxure Panel Server e hardware, uma mensagem de erro é apresentada e a instalação é cancelada.

Atualizar o firmware

Para atualizar o firmware do Panel Server, utilize uma das seguintes opções:

  • Software EcoStruxure Power Commission

    (recomendado)
  • Páginas Web do Panel Server

Para obter mais informações sobre atualização do firmware Panel Server, consulte as respetivas notas de versão:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?