DOCA0172FR-19

Mise à jour du micrologiciel

Présentation

Mettez à jour le Panel Server vers la dernière version disponible pour :

  • Obtenir les plus récentes fonctionnalités et corrections

  • Etre à jour des correctifs de sécurité

  • Permettre au centre de contact client de Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web du Panel Server pendant la période de validité du certificat d'accès à distance approprié (voir le tableau suivant).

    Les certificats d’accès distant sont valides jusqu’aux dates indiquées dans le tableau pour chaque version de micrologiciel.

    Version de micrologiciel Panel Server Date de validité du certificat d’accès distant

    002.005.000

    08 octobre 2026

    002.004.000

    10 août 2026

    002.003.000

    07 mai 2026

Utilisez la version la plus récente d'EcoStruxure Power Commission pour mettre à jour votre produit vers la dernière version disponible. Le micrologiciel peut également être mis à jour via les pages Web intégrées.

Tous les micrologiciels conçus pour Panel Server sont signés à l'aide de l'infrastructure de clé publique (PKI) Schneider Electric afin de garantir l'intégrité et l'authenticité du firmware exécuté sur le Panel Server.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Vérification de la version de micrologiciel

Vous pouvez vérifier la version de micrologiciel Panel Server en cours d'exécution :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous :

    • Paramètres > Général

    • Maintenance > Mise à jour micrologiciel

Maintenance > Mise à jour micrologiciel > Dernier correctif de sécurité indique la dernière version de micrologiciel installée qui contenait un correctif de sécurité. Il n'est pas possible de rétrograder Panel Server vers une version antérieure du micrologiciel si la version actuelle contient un correctif de sécurité.

Compatibilité du micrologiciel

Dans le menu Information du logiciel EcoStruxure Power Commission, vous pouvez consulter la version de base du firmware de tous les appareils communiquant dans le tableau de distribution afin de vérifier leur compatibilité.

Lorsque vous sélectionnez le firmware à installer, tenez compte des critères suivants :

  • Modèle EcoStruxure Panel Server Entry, Universal, Universal Wired by Design ou Advanced.

  • Version matérielle 001.000.000 ou 002.000.000. Pour vérifier la version matérielle, consultez la rubrique spécifique.

NOTE: Si vous tentez d’installer une version de firmware qui n'est pas compatible avec le modèle et la version matérielle de votre EcoStruxure Panel Server, un message d'erreur s'affiche et l'installation est abandonnée.

Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware du Panel Server, utilisez l'une des méthodes suivantes :

  • Logiciel EcoStruxure Power Commission

    (recommandé)
  • Pages Web du Panel Server

Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologciel de Panel Server, reportez-vous aux notes de publication correspondantes :

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notes de publication du firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notes de publication du firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notes de publication du firmware

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.