DOCA0172DE-19

Firmwareaktualisierung

Einführung

Aktualisieren Sie den Panel Server auf die neueste Version, um Folgendes zu ermöglichen:

  • Erhalten der neuesten Funktionen und Fixes.

  • Halten der Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand.

  • Dem Schneider Electric Customer Care Center den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten während der Gültigkeitsdauer des entsprechenden RAS-Zertifikats ermöglichen (siehe folgende Tabelle).

    Die Fernzugriffszertifikate für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.

    Panel Server-Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Fernzugriffszertifikats

    002.005.000

    08. Oktober 2026

    002.004.000

    10. August 2026

    002.003.000

    07. Mai 2026

Verwenden Sie die aktuelle Version von EcoStruxure Power Commission, um Ihr Produkt auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren. Eine Firmwareaktualisierung kann auch über die integrierten Webseiten durchgeführt werden.

Alle Firmwareversionen für den Panel Server werden über die Public-Key-Infrastruktur von Schneider Electric zur Gewährleistung der Integrität und Authentizität der Firmware auf dem Panel Server signiert.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Überprüfen der Firmwareversion

Die aktuell ausgeführte Firmwareversion des Panel Server kann wie folgt überprüft werden:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter:

    • Einstellungen > Allgemein

    • Wartung > Firmware-Aktualisierung

Wartung > Firmware-Aktualisierung > Letzter Sicherheitspatch gibt die zuletzt installierte Firmwareversion an, die einen Sicherheitspatch enthielt. Es ist nicht möglich, den Panel Server auf eine vorherige Firmwareversion herabzustufen, wenn die aktuelle Firmwareversion einen Sicherheitspatch enthält.

Kompatibilität der Firmware

Sie finden die Gerätefirmware-Baseline für alle Kommunikationsgeräte in der Schaltanlage im Menü Informationen der Software EcoStruxure Power Commission, um die Kompatibilität der Firmwareversionen zu prüfen.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der zu installierenden Firmware die folgenden Kriterien und wählen Sie die entsprechende Firmware aus:

  • EcoStruxure Panel Server-Modell: Entry, Universal, Universal Wired by Design oder Advanced.

  • Hardwareversion: 001.000.000 oder 002.000.000. Informationen zur Überprüfung der Hardwareversion finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, eine Firmwareversion zu installieren, die nicht mit Modell und Hardware Ihres EcoStruxure Panel Server kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Installation wird abgebrochen.

Aktualisieren der Firmware

Zur Aktualisierung der Firmware des Panel Server stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Software EcoStruxure Power Commission

    (empfohlen)
  • Webseiten des Panel Server

Für weitere Informationen zum Aktualisieren der Panel Server-Firmware siehe die zutreffenden Versionshinweise:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.