DOCA0172PT-16

Diagnóstico

Apresentação

Os dados de diagnóstico fornecem dados estatísticos sobre o Panel Server e os dispositivos ligados. Os eventos são reunidos por tipo de aplicação: ligação à nuvem, rede Modbus Serial e rede sem fios.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

Os diagnósticos são definidos nas páginas Web do Panel Server:

Diagnóstico do EcoStruxure Panel Server

@M-OP: For FW2.1, consider reviewing HMI terminology to avoid sensitive terms (e.g. ‘failed connection counter’ could be replaced with ‘unsuccessful connection counter’
Parâmetro Descrição
Informações de Ethernet

Porta de comutação de informações Ethernet

  • Estado de ligação ETH1

  • Informações sobre a velocidade de transmissão ETH1 Duplex

  • Informações de comunicação ETH1 Duplex

  • Estado de ligação ETH2

  • Informações sobre a velocidade de transmissão ETH2 Duplex

  • Informações de transmissão ETH2 Duplex

  • Tramas recebidas

  • Tramas transmitidas

  • Erros recebidos

  • Erros transmitidos

  • Colisões transmitidas

Informações do contador do cliente de série Modbus

Apresenta os contadores de diagnóstico do protocolo Modbus-SL:

  • Mensagens recebidas

  • Mensagens transmitidas

  • Tempo limite das mensagens

  • Erros de protocolo

  • Exceções recebidas

  • Erros de CRC (controlo de redundância cíclica)

O botão Repor contadores permite repor os contadores para zero.

Informações de ligação do servidor Modbus TCP/IP

Apresenta informações de ligação do protocolo Modbus TCP/IP:

  • Número de ligações ativas

  • Número máximo de ligações permitidas

  • Número máximo de ligações simultâneas ocorridas

  • Falha do contador de ligações

O botão Repor contadores permite repor o contador para zero.

Informações do contador do servidor Modbus TCP

Apresenta os contadores de mensagens do protocolo Modbus TCP/IP:

  • Mensagens recebidas

  • Mensagens transmitidas

  • Erros de protocolo

O botão Repor contadores permite repor os contadores para zero.

Identificação sem fios (802.15.4)*

Mostra a identificação da rede sem fios IEEE 802.15.4:

  • RF-ID

  • Identificador da rede pessoal (PAN)

  • Identificador PAN expandido

  • Endereço de rede

Estado de rede sem fios (802.15.4)*

Mostra o estado da rede sem fios IEEE 802.15.4

  • Estado da rede

Diagnóstico de dispositivos Modbus

Parâmetro Descrição
Informações do Modbus

Mostra contadores de identificação e diagnóstico para dispositivos Modbus:

  • Dados históricos do identificador de servidor (1-254)*

  • Mensagens recebidas

  • Mensagens transmitidas

  • Contador de erros de protocolo

  • Contador de tempo limite da mensagem

  • Contador de exceções recebido

  • Contador de tempo limite de ligação

  • Detalhe das exceções recebidas

O botão Repor contadores de dispositivos permite repor os contadores do dispositivo para zero.

A tabela de canais apresenta informações sobre os dispositivos Entrada 1 e Entrada 2, quando relevante.

Diagnóstico de dispositivos sem fios

Parâmetro Descrição
Identificação do Modbus*

Apresenta a identificação do Modbus:

  • Identificador do servidor virtual (1-254)

Indicador de rede sem fios*

Para obter mais informações, consulte Anexo C.

Apresenta informações de ligação dos dispositivos sem fios:

  • Nível de qualidade do sinal

    • Fraca

    • Razoável

    • Boa

    • Excelente

    Para obter informações sobre o cálculo do nível de qualidade do sinal, consulte Anexo C.

  • Indicador do dispositivo

    • Indicador de intensidade do sinal recebido pelo dispositivo (RSSI)*

    • Indicador de qualidade de ligação do dispositivo (LQI)*

    • Taxa de erro do pacote do dispositivo (PER)*

  • Indicador do Panel Server

    • Indicador de intensidade do sinal recebido pelo dispositivo (RSSI)

    • Indicador de qualidade de ligação do dispositivo (LQI)

    • Taxa de erro do pacote do dispositivo (PER)*

  • Indicador de ligação

    • Indicador de intensidade do sinal recebido pelo dispositivo (RSSI)

    • Indicador de qualidade de ligação do dispositivo (LQI)

    • Taxa de erro do pacote do dispositivo (PER)*

Estado Fonte de alimentação

Apresenta a fonte de alimentação dos dispositivos sem fios.

Reserva da fonte de alimentação*

Apresenta a fonte de alimentação de reserva dos dispositivos sem fios, quando relevante.

Entradas/saídas*

Apresenta as seguintes informações:

  • Nome

  • Etiqueta

  • Entrada do estado

Diagnósticos do dispositivo de entrada incorporado (modelos PAS600L, PAS600LWD e PAS800)

Parâmetro Descrição

Entrada integrada

Para a entrada digital configurada como Contador de impulsos apresenta Valor bruto do contador

Para a entrada digital configurada como Entrada padrão apresenta Estado

Diagnóstico de monitorização do sistema

Parâmetro Descrição
Estado de funcionamento

Tempo de atividade indica o tempo durante o qual o Panel Server está em execução.

Estado de funcionamento indica o estado do Panel Server:

  • Nominal

  • Degradado

Desempenho global

Mostra o desempenho do Panel Server:

  • Utilização da CPU (em %)

  • Utilização da memória (em %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?