DOCA0172DE-19

Diagnose

Einführung

Diagnosedaten stellen statistische Daten zum Panel Server und den verbundenen Geräten bereit. Die Ereignisse werden nach Anwendungstyp erfasst: Cloud-Verbindung, Modbus SL-Netzwerk und Wireless-Netzwerk.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Diagnose wird auf den Webseiten des Panel Server festgelegt:

Diagnose des EcoStruxure Panel Server

@M-OP: For FW2.1, consider reviewing HMI terminology to avoid sensitive terms (e.g. ‘failed connection counter’ could be replaced with ‘unsuccessful connection counter’
Parameter Beschreibung
Ethernet-Informationen

Geschalteter Ethernet-Informationsport

  • ETH1-Verbindungsstatus

  • ETH1 Duplex - Informationen zur Übertragungsgeschwindigkeit

  • ETH1 Duplex - Informationen zur Übertragung

  • ETH2 - Verbindungsstatus

  • ETH2 Duplex - Informationen zur Übertragungsgeschwindigkeit

  • ETH2 Duplex - Informationen zur Übertragung

  • Empfangene Frames

  • Gesendete Frames

  • Empfangene Fehler

  • Gesendete Fehler

  • Gesendete Kollisionen

Zählerinformationen für seriellen Modbus-Client

Zeigt die Diagnosezähler für das Modbus SL-Protokoll an:

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Nachrichten-Timeout

  • Protokollfehler

  • Empfangene Ausnahmen

  • Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung (CRC)

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen.

Modbus-TCP/IP-Server-Verbindungsinformationen

Zeigt Verbindungsinformationen für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:

  • Anzahl aktiver Verbindungen

  • Maximal zulässige Anzahl Verbindungen

  • Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

  • Zähler für fehlgeschlagene Verbindungen

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie den jeweiligen Zähler auf Null zurücksetzen.

Modbus TCP/IP Server Zählerinformation

Zeigt die Nachrichtenzähler für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Protokollfehler

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen.

Drahtlose Identifikation (802.15.4)*

Zeigt die Identifikation des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an:

  • RF-ID

  • PAN-Kennung (Personal Area Network)

  • Erweiterte PAN-Kennung

  • Netzwerkadresse

Wireless-Netzwerkstatus (802.15.4)*

Zeigt den Status des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an.

  • Netzwerkstatus

Diagnose von Modbus-Geräten

Parameter Beschreibung
Modbus Information

Zeigt Identifikationsdaten und Diagnosezähler für Modbus-Geräte an:

  • Historische Daten der Serverkennung (1-254)*

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Zähler für Protokollfehler

  • Zähler für Nachrichten-Timeouts

  • Zähler für empfangene Ausnahmen

  • Zähler für Verbindungs-Timeouts

  • Details der empfangenen Ausnahmen

Über die Schaltfläche Gerätezähler zurücksetzen können Sie die Gerätezähler auf Null zurücksetzen.

Die Tabelle der Kanäle enthält Informationen zu den Geräten an Eingang 1 und Eingang 2, sofern zutreffend.

Diagnose von Wireless-Geräten

Parameter Beschreibung
Modbus-Identifikation*

Zeigt die Modbus-Identifikation an:

  • Virtuelle Serverkennung (1–254)

Anzeige des Wireless-Netzwerks*

Weitere Informationen finden Sie in Anhang C.

Zeigt Verbindungsinformationen für die Wireless-Geräte an:

  • Signalqualitätspegel

    • Schwach

    • Ausreichend

    • Gut

    • Hervorragend

    Informationen zur Berechnung der Signalqualität finden Sie in Anhang C.

  • Geräteanzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI: Received Signal Strength Indicator)*

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI: Link Quality Indicator)*

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

  • Panel-Server-Anzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI)

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI)

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

  • Verbindungsanzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI)

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI)

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

Status Stromquelle

Zeigt die Stromquelle der Wireless-Geräte an.

Notstromversorgung*

Zeigt die Notstromversorgung der Wireless-Geräte an, sofern zutreffend.

Eingänge/Ausgänge*

Zeigt die folgenden Informationen an:

  • Name

  • Bezeichnung

  • Statuseingang

Diagnose der integrierten Eingangsgeräte (Modelle PAS600L, PAS600LWD und PAS800)

Parameter Beschreibung

Integrierter Digitaleingang

Für Digitaleingänge, die als Impulszähler konfiguriert sind, wird Rohzählerwert angezeigt.

Für Digitaleingänge, die als Standard-Eingang konfiguriert sind, wird Status angezeigt.

Diagnose der Systemüberwachung

Parameter Beschreibung
Gesundheitszustand

Die Betriebszeit gibt an, wie lange der Panel Server ausgeführt wurde.

Der Gesundheitszustand gibt den Funktionsfähigkeitsstatus des Panel Server an:

  • Nominal

  • Abgebaut: Wenn der Gesundheitszustand als Abgebaut angegeben wird, werden in einer Tabelle die möglichen Ursachen für die Verschlechterung aufgeführt (siehe Tabelle unten).

Globale Performance

Zeigt Leistungsdaten des Panel Server an:

  • CPU Auslastung (in %)

  • Speichernutzung (in %)

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für mögliche Ursachen einer Verschlechterung des Funktionsfähigkeitszustands an:

Aspekt Ebene Datum

Verlust der Kommunikation mit Modbus SL-Geräten

Gibt den Schweregrad der Ursache an.

Gibt das Datum und die Uhrzeit an, zu denen der degradierte Zustand aufgetreten ist.

Verlust der Kommunikation mit Modbus-TCP/IP-Geräten

Verlust der Verbindung mit Wireless-Geräten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.