DOCA0172ES-20

Diagnóstico

Presentación

Los datos de diagnóstico proporcionan datos estadísticos acerca del Panel Server y los dispositivos conectados. Los eventos se recopilan por tipo de aplicación: conexión en la nube, red serie Modbus y red inalámbrica.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

Los diagnósticos se establecen en las páginas web del Panel Server:

Diagnóstico del EcoStruxure Panel Server

Parámetro Descripción
Información de Ethernet

Puerto conmutado de información de Ethernet

  • Estado del enlace ETH1

  • Información de velocidad de transmisión dúplex ETH1

  • Información de transmisión dúplex ETH1

  • Estado del enlace ETH2

  • Información de velocidad de transmisión dúplex ETH2

  • Información de transmisión dúplex ETH2

  • Tramas recibidas

  • Tramas transmitidas

  • Errores recibidos

  • Errores transmitidos

  • Colisiones transmitidas

Información de contadores de cliente serie Modbus

Muestra los contadores de diagnóstico del protocolo Modbus-SL:

  • Mensajes recibidos

  • Mensajes transmitidos

  • Tiempo de espera de los mensajes

  • Errores del protocolo

  • Excepciones recibidas

  • Errores de comprobación de redundancia cíclica (CRC)

El botón Resetear contadores le permite restablecer los contadores a cero.

Información de conexión del servidor Modbus TCP/IP

Muestra información de conexión del protocolo Modbus TCP/IP:

  • Número de conexiones activas

  • Número máximo de conexiones permitidas

  • Número máximo de conexiones simultáneas producidas

  • Contador de conexiones fallidas

Resetear contadores le permite restablecer el contador a cero.

Información de contador del servidor Modbus TCP

Muestra contadores de mensajes para el protocolo Modbus TCP/IP:

  • Mensajes recibidos

  • Mensajes transmitidos

  • Errores del protocolo

El botón Resetear contadores le permite restablecer los contadores a cero.

Identificación inalámbrica (802.15.4)*

Muestra la identificación de la red inalámbrica IEEE 802.15.4:

  • RF-ID

  • Identificador de red de área personal (PAN)

  • Identificador de PAN extendido

  • Dirección de red

Estado de la red inalámbrica (802.15.4)*

Muestra el estado de la red inalámbrica IEEE 802.15.4

  • Estado de red

Diagnóstico de dispositivos Modbus

Parámetro Descripción
Información de Modbus

Muestra contadores de diagnóstico e identificación para dispositivos Modbus:

  • Datos históricos del identificador del servidor (1-254)*

  • Mensajes recibidos

  • Mensajes transmitidos

  • Contador de errores del protocolo

  • Contador de tiempo de espera de mensajes

  • Contador de excepciones recibidas

  • Contador de tiempo de espera de conexión

  • Detalle de excepciones recibidas

El botón Restablecer contadores de dispositivos permite restablecer los contadores de dispositivos a cero.

La tabla de canales muestra información acerca de los dispositivos de entrada 1 y entrada 2, si procede.

Diagnóstico de dispositivos inalámbricos

Parámetro Descripción
Identificación Modbus*

Muestra la identificación Modbus:

  • Identificador del servidor virtual (1-254)

Indicador de red inalámbrica*

Para obtener más información, consulte el Apéndice C.

Muestra la información de conexión de los dispositivos inalámbricos:

  • Nivel de calidad de señal

    • Débil

    • Buena

    • Buena

    • Excelente

    Para saber cómo se calcula el nivel de calidad de la señal, consulte el Anexo C.

  • Indicador de dispositivo

    • Indicador de intensidad de la señal recibida por el dispositivo (RSSI)*

    • Indicador de calidad del enlace del dispositivo (LQI)*

    • Tasa de error de paquete de dispositivo (PER)*

  • Indicador del Panel Server

    • Indicador de intensidad de la señal recibida por el dispositivo (RSSI)

    • Indicador de calidad del enlace del dispositivo (LQI)

    • Tasa de error de paquete de dispositivo (PER)*

  • Indicador de enlace

    • Indicador de intensidad de la señal recibida por el dispositivo (RSSI)

    • Indicador de calidad del enlace del dispositivo (LQI)

    • Tasa de error de paquete de dispositivo (PER)*

Estado Fuente de alimentación

Muestra el origen de potencia de los dispositivos inalámbricos.

Fuente de alimentación de respaldo*

Muestra la fuente de alimentación de respaldo de los dispositivos inalámbricos, si procede.

Entradas/salidas*

Se muestra la siguiente información:

  • Nombre

  • Etiqueta

  • Entrada de estado

Diagnóstico de dispositivo de entrada integrado (modelos PAS600L, PAS600LWD y PAS800L)

Parámetro Descripción

Entrada integrada

Para entrada digital configurada como Contador de impulsos, muestra Valor bruto del contador.

Para entrada digital configurada como Entrada estándar, muestra Estado

Diagnóstico de supervisión del sistema

Parámetro Descripción
Estado de funcionamiento

Tiempo de actividad indica durante cuánto tiempo se ha estado ejecutando el Panel Server.

Estado de funcionamiento indica el estado del Panel Server:

  • Nominal

  • Degradado: Si en Estado de funcionamiento se indica Degradado, una tabla indica las posibles causas de la degradación. Consulte la tabla incluida a continuación.

Rendimiento global

Muestra los rendimientos del Panel Server:

  • Uso de CPU (en %)

  • Uso de memoria (en %)

La siguiente tabla muestra ejemplos de posibles causas de degradación del estado de funcionamiento:

Asunto Nivel Fecha

Se ha perdido la comunicación con los dispositivos serie Modbus.

Indica el nivel de gravedad de la causa.

Indica fecha y hora de la degradación.

Se ha perdido la comunicación con los dispositivos Modbus. TCP/IP

Se ha perdido la comunicación con los dispositivos inalámbricos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.