DOCA0172PT-16

Adicionar dispositivos Modbus através de páginas Web

Apresentação

Os dispositivos Modbus TCP/IP e Modbus-SL podem ser adicionados ou removidos do sistema EcoStruxure Panel Server através das páginas Web do Panel Server.

Deteção de dispositivos Modbus TCP/IP com uma lista seletiva

Na página Web Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Modbus TCP/IP, na secção Deteção > Lista seletiva, crie uma lista dos dispositivos a detetar introduzindo o endereço IPv4 para cada dispositivo. A porta predefinida é 502 (consulte Comunicação Ethernet) e o ID da unidade predefinido é 255 (consulte Função de gateway Modbus).

NOTA: Não é suportada a deteção de dispositivos Modbus TCP/IP utilizando um endereço IPv6.

Durante a deteção do dispositivo, o Panel Server utiliza, por ordem de prioridade:

  • Um modelo de dispositivo personalizado, se aplicável (o modelo de dispositivo personalizado modificado mais recentemente, se houver mais de um aplicável)

  • Um modelo integrado

NOTA: Elimine o dispositivo e detete-o manualmente utilizando um modelo personalizado específico se a escolha do modelo personalizado utilizado não for adequada.

Resultado: A tabela Resultado da deteção mostra as seguintes informações para cada dispositivo detetado na rede Modbus TCP/IP:

  • Imagem (modelos de dispositivos integrados)

  • Nome do dispositivo

  • Endereço IP

  • Porta

  • ID da unidade

O dispositivo é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Adição manual de dispositivos Modbus TCP/IP

Na página Web Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo, na secção Modbus TCP/IP > Adição manual, introduza as seguintes informações para cada dispositivo:

  • Endereço IP

  • Porta

  • ID da unidade

  • Dispositivo

NOTA: Não é suportada a adição manual de dispositivos Modbus TCP/IP utilizando um endereço IPv6.

Resultado: Quando o dispositivo é detetado, é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Para adicionar manualmente um dispositivo Modbus TCP/IP aplicando um modelo de dispositivo personalizado na lista pendente, selecione Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Modbus TCP/IP > Adição manual e, em seguida:

  • Introduza os valores de

    • Endereço IP

    • Porta

    • ID da unidade

  • Selecione o nome do modelo de dispositivo personalizado em Dispositivo.

Deteção de dispositivos Modbus-SL com uma lista seletiva

Na página Web Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Série Modbus, na secção Deteção > Lista seletiva, introduza a lista de endereços Modbus (1-254) para os quais os dispositivos devem ser detetados.

NOTA: Se não forem introduzidos endereços, a deteção é efetuada para os endereços 1 a 10.

Durante a deteção do dispositivo, o Panel Server utiliza, por ordem de prioridade:

  • Um modelo de dispositivo personalizado, se aplicável (o modelo de dispositivo personalizado modificado mais recentemente, se houver mais de um aplicável)

  • Um modelo integrado

NOTA: Elimine o dispositivo e detete-o manualmente utilizando um modelo personalizado específico se a escolha do modelo personalizado utilizado não for adequada.

Resultado: A tabela mostra as seguintes informações de cada dispositivo detetado na rede Modbus-SL:

  • Imagem

  • Nome do dispositivo

  • O ID de servidor virtual (ID de servidor)

O dispositivo é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Adição manual de dispositivos Modbus-SL

Na página Web Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Modbus série > Adição manual > ID do servidor, introduza o ID de servidor físico do dispositivo a adicionar e selecione o tipo de dispositivo.

Resultado: Quando o dispositivo é detetado, é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Para adicionar manualmente um dispositivo série Modbus aplicando um modelo de dispositivo personalizado a partir da lista pendente, selecione Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Série Modbus > Adição manual, em seguida:

  • Introduza o valor do ID do servidor físico.

  • Selecione o nome do modelo de dispositivo personalizado em Dispositivo.

Adição de dispositivos Modbus-SL ligados a um gateway Panel Server subordinado

Para adicionar dispositivos Modbus-SL ligados a um subordinado/jusante Panel Server (consulte exemplo), navegue para Definições > Dispositivos Modbus > Adicionar dispositivo > Modbus TCP/IP > Adição manual > Endereço IP.

Introduza:

  • O endereço IP do Panel Server subordinado/a jusante

  • O ID do servidor virtual do dispositivo Modbus em ID da unidade

  • O tipo de dispositivo Modbus

Resultado: Quando o dispositivo é detetado, é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Registos Modbus lidos

Para resolver problemas de adição de dispositivos Modbus, navegue para a página Web Definições > Dispositivos Modbus > Registos Modbus lidos. Preencha os parâmetros de identificação do dispositivo Modbus descritos na tabela seguinte e clique no botão Ler registos.

NOTA: Quando a deteção de dispositivos está em curso, não pode utilizar a função de leitura de registo Modbus.

Resultado: É apresentada uma tabela que contém a lista de números de registo e o conteúdo de registo no formato selecionado.

NOTA: Quando o Panel Server está configurado no modo de gateway inverso, a função de registo de leitura é suportada apenas para dispositivos Modbus TCP/IP.
Parâmetro Disponibilidade por dispositivo Descrição

Tipo de dispositivo

Série Modbus

Modbus TCP/IP

Selecione na lista Série Modbus ou Modbus TCP/IP. Os outros parâmetros apresentados dependem do tipo de dispositivo selecionado.

ID do dispositivo

-

Introduza o ID de dispositivo virtual a partir do qual pretende ler registos. Intervalo de valores entre 1 e 254.

Endereço IP

-

Introduza o endereço da rede TCP.

Porta

-

Introduza a porta do dispositivo

ID da unidade

-

Introduza o ID do dispositivo. Intervalo de valores entre 1 e 255.

Código de função

Selecione na lista a função Modbus a utilizar para ler os registos do dispositivo identificado:

  • Estado das bobinas de leitura FC01

  • Estado de entradas de leitura FC02

  • FC03 Ler registos de retenção

  • FC04 Ler registos de entrada

A iniciar o registo

Introduza o número do primeiro registo a ser lido.

Para os códigos de função FC01 e FC02, utilize o seguinte cálculo para especificar o número do bit: (Número de registo - 1) * 16 + (desvio de bit+1) em que deslocamento é a ordem de bit (de 0 a 15)

Número de registos

Introduza o número total de registos consecutivos que vão ser lidos.

Formato dos resultados

Para os códigos de função FC03 e FC04, selecione na lista o formato para apresentar os resultados:

  • Hexadecimal (formato predefinido)

  • Binário

  • Número inteiro atribuído 16

  • Número inteiro não atribuído 16

O resultado dos códigos de função FC01 e FC02 é 1 quando é verdadeiro e 0 quando é falso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?