DOCA0172FR-19

Ajout d’équipements Modbus via les pages Web

Présentation

Les équipements Modbus TCP/IP et Modbus-SL peuvent être ajoutés ou supprimés du système EcoStruxure Panel Server via les pages Web de Panel Server.

Détection d’équipements Modbus TCP/IP avec une liste sélective

Dans la page Web Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipement > Modbus TCP/IP, dans la zone Détection > Liste sélective, créez une liste d’équipements à détecter en saisissant l’adresse IPv4 de chaque équipement. Le port par défaut est 502 (reportez-vous à Communication Ethernet) et l’ID d’unité par défaut est 255 (reportez-vous à Fonction de passerelle Modbus).

NOTE: La détection d’équipements Modbus TCP/IP avec adresse IPv6 n’est pas prise en charge.

Pendant la détection des équipements, Panel Server utilise, par ordre de priorité :

  • Un modèle d’équipement personnalisé, le cas échéant (le modèle d’équipement personnalisé le plus récemment modifié s’il existe plusieurs modèles)

  • Un modèle intégré.

NOTE: Supprimez l’équipement et détectez-le manuellement à l’aide d’un modèle personnalisé spécifique si le choix du modèle personnalisé utilisé n’est pas approprié.

Résultat : Le tableau Résultat de la détection présente les informations suivantes pour chaque équipement détecté sur le réseau Modbus TCP/IP :

  • Image (modèles d’équipements intégrés)

  • Nom de l’équipement

  • Adresse IP

  • Port

  • ID d’unité

L’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.

Ajout manuel d’équipements Modbus TCP/IP

Dans la page Web Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements, accédez à la section Modbus TCP/IP > Ajout manuel et saisissez les informations suivantes pour chaque équipement :

  • Adresse IP

  • Port

  • ID unité

  • Équipement

NOTE: L’ajout manuel d’équipements Modbus TCP/IP utilisant une adresse IPv6 n’est pas pris en charge.

Résultat : Une fois détecté, l’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.

Pour ajouter manuellement un équipement Modbus TCP/IP en appliquant un modèle d’équipement personnalisé de la liste déroulante, sélectionnez Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements > Modbus TCP/IP > Ajout manuel, puis :

  • Saisissez les valeurs pour

    • Adresse IP

    • Port

    • ID unité

  • Sélectionnez le nom du modèle d’équipement personnalisé dans Équipement.

Détection d’équipements Modbus-SL avec une liste sélective

Dans la page Web Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements > Modbus série, accédez à la section Détection > Liste sélective et saisissez la liste des adresses Modbus (1-254) pour lesquelles les équipements doivent être détectés.

NOTE: Si aucune adresse n’est saisie, la détection est effectuée pour les adresses 1 à 10.

Pendant la détection des équipements, Panel Server utilise, par ordre de priorité :

  • Un modèle d’équipement personnalisé, le cas échéant (le modèle d’équipement personnalisé le plus récemment modifié s’il existe plusieurs modèles)

  • Un modèle intégré.

NOTE: Supprimez l’équipement et détectez-le manuellement à l’aide d’un modèle personnalisé spécifique si le choix du modèle personnalisé utilisé n’est pas approprié.

Résultat : Le tableau affiche les informations suivantes pour chaque équipement détecté sur le réseau Modbus-SL :

  • Image

  • Nom de l’équipement

  • ID du serveur virtuel (ID du serveur)

L’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.

Ajout manuel d’équipements Modbus-SL

Dans la page Web Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements > Modbus série > Ajout manuel > ID du serveur, saisissez l’ID du serveur physique de l’équipement à ajouter et sélectionnez le type d’équipement.

Résultat : Une fois l'équipement ajouté, il s'affiche dans la section Equipements Modbus.

Pour ajouter manuellement un équipement Modbus série en appliquant un modèle personnalisé de la liste déroulante, sélectionnez Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements > Modbus série > Ajout manuel, puis :

  • Renseignez le champ ID du serveur.

  • Sélectionnez le nom du modèle d’équipement personnalisé dans Équipement.

Ajout d’équipements Modbus-SL connectés à une passerelle Panel Server enfant

Pour ajouter des équipements Modbus-SL connectés à un Panel Server enfant/aval (reportez-vous à l’exemple), accédez à Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipements > Modbus TCP/IP > Ajout manuel > Adresse IP.

Renseignez les informations suivantes :

  • Adresse IP du Panel Server enfant/en aval

  • ID de serveur virtuel de l’équipement Modbus dans ID unité

  • Type d’équipement Modbus

Résultat : Une fois détecté, l’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.

Lecture des registres Modbus

Pour résoudre les problèmes d’ajout d’équipements Modbus, accédez à la page Web Paramètres > Équipements Modbus > Lecture des registres Modbus. Renseignez les paramètres d’identification d’équipement Modbus décrits dans le tableau ci-après, puis cliquez sur le bouton Lecture des registres.

NOTE: Lorsqu’une détection d’équipements est en cours, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture de registres Modbus.

Résultat : Un tableau affiche la liste des numéros de registre et le contenu des registres dans le format sélectionné.

NOTE: Lorsque Panel Server est configuré en mode de passerelle Inverse, la fonction de lecture de registres est prise en charge uniquement pour les équipements Modbus TCP/IP.
Paramètre Disponibilité par équipement Description

Type d’équipement

Modbus série

Modbus TCP/IP

Sélectionnez Modbus SL ou Modbus TCP/IP dans la liste. Les autres paramètres affichés dépendent du type d’équipement sélectionné.

ID d’équipement

-

Saisissez l’identifiant d’équipement virtuel dont vous souhaitez lire les registres. Plage de valeurs 1–254.

Adresse IP

-

Saisissez l’adresse du réseau TCP.

Port

-

Saisissez le port de l'équipement.

ID unité

-

Saisissez l’ID de l’équipement. Plage de valeurs 1–255.

Code de fonction

Sélectionnez dans la liste la fonction Modbus à utiliser pour lire les registres de l’équipement identifié :

  • FC01 - Lecture du statut des bobines

  • FC02 - Lecture du statut des entrées

  • FC03 - Lecture des registres de maintien

  • FC04 - Lecture des registres d’entrée

Registre/bit de départ

Entrez le numéro du premier registre ou bit à lire.

Pour les codes de fonction FC01 et FC02, utilisez le calcul suivant pour spécifier le numéro de bit : (Numéro de registre - 1) * 16 + (décalage de bit + 1) où le décalage indique l’ordre du bit (de 0 à 15)

Nombre de registres/bits

Entrez le nombre total de registres ou bits consécutifs à lire.

Format du résultat

Pour les codes de fonction FC03 et FC04, sélectionnez dans la liste le format d’affichage des résultats :

  • Hexadécimal (format par défaut)

  • Binaire

  • Entier signé 16

  • Entier non signé 16

Le résultat des codes de fonction FC01 et FC02 est 1 (vrai) ou 0 (faux).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.