DOCA0172ES-19

Añadir dispositivos Modbus mediante páginas web

Presentación

Los dispositivos Modbus TCP/IP y Modbus-SL se pueden agregar al sistema EcoStruxure Panel Server o retirar de él mediante las páginas web del Panel Server.

Detección de dispositivos Modbus TCP/IP con una lista selectiva

En la página web Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Modbus TCP/IP, en el cuadro Detección > Lista selectiva, cree una lista de los dispositivos que se van a detectar introduciendo la dirección IPv4 de cada dispositivo. El puerto predeterminado es 502 (consulte Comunicación Ethernet) y el ID de la unidad predeterminado es 255 (consulte Función de pasarela Modbus).

NOTA: No se admite la detección de dispositivos Modbus TCP/IP con una dirección IPv6.

Durante la detección de dispositivos, el Panel Server utiliza, en orden de prioridad:

  • Un modelo de dispositivo personalizado, si procede (el modelo de dispositivo personalizado modificado más recientemente si se aplica más de uno)

  • Un modelo incorporado

NOTA: Elimine el dispositivo y detéctelo manualmente con un modelo personalizado específico si la elección del modelo personalizado utilizado no es adecuada.

Resultado: La tabla Resultado de detección muestra la siguiente información para cada dispositivo detectado en la red Modbus TCP/IP:

  • Imagen (modelos de dispositivos integrados)

  • Nombre del dispositivo

  • Dirección IP

  • Puerto

  • ID de unidad

El dispositivo se muestra en la sección Dispositivos Modbus.

Adición manual de dispositivos Modbus TCP/IP

En la página web Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos, en la sección Modbus TCP/IP > Adición manual, introduzca la siguiente información para cada dispositivo:

  • Dirección IP

  • Puerto

  • ID de unidad

  • Dispositivo

NOTA: No se admite la adición manual de dispositivos Modbus TCP/IP con una dirección IPv6.

Resultado: una vez detectado el dispositivo, se muestra en la sección Dispositivos Modbus.

Para añadir manualmente un dispositivo Modbus TCP/IP tras aplicar un modelo de dispositivo personalizado de la lista desplegable, seleccione Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Modbus TCP/IP > Adición manual y, a continuación:

  • Escriba los valores para

    • Dirección IP

    • Puerto

    • ID de unidad

  • Seleccione el nombre del modelo de dispositivo personalizado en Dispositivo.

Detección de dispositivos Modbus-SL con una lista selectiva

En la página web Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > serie Modbus, en la sección Detección > Rango duzca la lista de direcciones Modbus (1-254) para las que deben detectarse los dispositivos.

NOTA: Si no se introduce ninguna dirección, se realiza la detección para las direcciones 1-10.

Durante la detección de dispositivos, el Panel Server utiliza, en orden de prioridad:

  • Un modelo de dispositivo personalizado, si procede (el modelo de dispositivo personalizado modificado más recientemente si se aplica más de uno)

  • Un modelo incorporado

NOTA: Elimine el dispositivo y detéctelo manualmente con un modelo personalizado específico si la elección del modelo personalizado utilizado no es adecuada.

Resultado: en la tabla se muestra la información que se indica a continuación para cada dispositivo detectado en la red Modbus-SL.

  • Imagen

  • Nombre del dispositivo

  • ID de servidor virtual (ID de servidor)

El dispositivo se muestra en la sección Dispositivos Modbus.

Adición manual de dispositivos Modbus-SL

En la página web Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Modbus serie > Adición manual > ID del servidor, escriba el ID del servidor físico del dispositivo que se añadirá y seleccione el tipo de dispositivo.

Resultado: Una vez añadido el dispositivo, se muestra en la sección Dispositivos Modbus.

Para añadir manualmente un dispositivo serie Modbus tras aplicar un modelo de dispositivo personalizado de la lista desplegable, seleccione Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Serie Modbus > Adición manual y, a continuación:

  • Escriba el valor de ID del servidor físico.

  • Seleccione el nombre del modelo de dispositivo personalizado en Dispositivo.

Adición de dispositivos Modbus-SL conectados a una pasarela del Panel Server secundario

Para añadir dispositivos Modbus-SL conectados a un elemento secundario/descendente Panel Server (consulte el ejemplo), vaya a Configuración > Dispositivos Modbus > Adición de dispositivos > Modbus TCP/IP > Adición manual > Dirección IP.

Introduzca:

  • La dirección IP del Panel Server secundario/aguas abajo

  • El ID de servidor virtual del dispositivo Modbus en ID de unidad

  • El tipo de dispositivo Modbus

Resultado: una vez detectado el dispositivo, se muestra en la sección Dispositivos Modbus.

Registros Modbus leídos

Para solucionar problemas relacionados con la adición de dispositivos Modbus, vaya a la página web Configuración > Dispositivos Modbus > Registros Modbus leídos. Complete los parámetros de identificación del dispositivo Modbus que se describen en la siguiente tabla y haga clic en el botón Leer registros.

NOTA: Cuando se esté realizando una detección de dispositivos, no podrá utilizar la función de lectura de registros Modbus.

Resultado: se muestra una tabla que contiene la lista de números de registro y el contenido de registro en el formato seleccionado.

NOTA: Cuando el Panel Server está configurado en modo de pasarela inversa, la función de registro de lectura solo es compatible con dispositivos Modbus TCP/IP.
Parámetro Disponibilidad por dispositivo Descripción

Tipo de dispositivo

Modbus serie

Modbus TCP/IP

Seleccione en la lista Modbus serie o Modbus TCP/IP. Los demás parámetros que se muestren dependerán del tipo de dispositivo seleccionado.

ID del dispositivo

-

Introduzca el ID del dispositivo virtual desde el que desea leer los registros. Rango de valores de 1-254.

Dirección IP

-

Introduzca la dirección de la red TCP.

Puerto

-

Introduzca el puerto del dispositivo.

ID de unidad

-

Introduzca el ID del dispositivo. Rango de valores de 1-255.

Código de función

Seleccione en la lista la función Modbus que desea usar para leer los registros del dispositivo identificado:

  • FC01 Leer estado de las bobinas

  • FC02 Leer estado de las entradas

  • FC03 Leer registros de mantenimiento

  • FC04 Leer registros de entrada

Registro/bobina de inicio

Introduzca el número del primer registro o la primera bobina que se leerá.

Para los códigos de función FC01 y FC02, utilice el siguiente cálculo para especificar el número de bits: (Número de registro – 1) × 16 + (posición de bit + 1), donde la posición es el orden del bit (de 0 a 15).

Número de registros/bobinas

Introduzca el número total de registros o bobinas consecutivos que se leerán.

Formato de resultado

Para los códigos de función FC03 y FC04, seleccione en la lista el formato para mostrar los resultados:

  • Hexadecimal (formato predeterminado)

  • Binario

  • Entero con signo 16

  • Entero sin signo 16

El resultado de los códigos de función FC01 y FC02 es 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.