查看 UPS 状态信息
- 在显示屏的主屏幕上,选择 。
- 选择想要查看状态的区域。在以下选项中选择:
输入
电压 (V) - 相线与零线间*
当前相线与零线间的输入电压,单位为伏特 (V)。
电流 (A)
当前市电电源的每相输入电流,单位为安培 (A)。
RMS 峰值电流 (A)
最近 30 天内的最大电流。
视在功率 (kVA)
当前每相的视在输入功率,单位为 kVA。视在功率是电压 RMS(均方根)和电流 RMS 的乘积。
有功功率 (kW)
当前每相的有功输入功率(或真实功率),单位千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个周期上求平均值,获得单个方向能量净传递。
功率因数
有功功率与视在功率的比值。
电压 (V) - 每相
当前每相的输入电压。
输出总视在功率 (kVA)
当前的总视在输入功率(对于所有三个相),单位 kVA。
总有功功率 (kW)
当前的总有功输入功率(对于所有三个相),单位千瓦 (kW)。
频率 (Hz)
当前的输入频率,单位为赫兹 (Hz)。
能量 (kWh)
自从安装或重置数字以来所消耗的总能量。
输出
电压 (V) - 相线与零线间*
逆变器的相线与零线间输出电压,单位伏特 (V)。
电流 (A)
当前每相的输出电流,单位安培 (A)。
RMS 峰值电流 (A)
最近 30 天内的最大电流。
视在功率 (kVA)
当前每相的视在旁路功率,单位为 kVA。视在功率是电压 RMS(均方根)和电流 RMS 的乘积。
有功功率 (kW)
当前每相的有功输出功率(或真实功率),单位千瓦 (kW)。有功功率是功率通量的一部分,在交流波形的整个周期上求平均值,获得单个方向能量净传递。
功率因数
当前每相的输出功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。
电流波峰因数
当前每相的输出功率因数。输出波峰因数是输出电流峰值与 RMS(均方根)值的比值。
电流总谐波失真度 (%)
对于当前输出电流,每相的 THD(总谐波失真),为百分比形式。
电压 (V) - 每相
逆变器每相的输出电压,单位伏特 (V)。
输出总视在功率 (kVA)
当前每相的视在输出功率,单位为千伏安 (kVA)。视在功率是电压 RMS(均方根)和电流 RMS 的乘积。
总有功功率 (kW)
当前的总有功输出功率(对于所有三个相),单位千瓦 (kW)。
负载 (%)
当前所有相使用的 UPS 容量百分比。最高相负载的负载百分比会显示在屏幕上。
零线电流 (A)1
当前的输出零线电流,单位为安培 (A)。
频率 (Hz)
当前的输出频率,单位为赫兹 (Hz)。
逆变器状态
逆变器的状态。
PFC 状态
PFC 的状态。
能量 (kWh)
自从安装或重置数字以来所提供的总能量。
旁路
电压 (V) - 相线与零线间*
当前相线与零线间的旁路电压 (V)。
电流 (A)
当前每相的旁路电流,单位安培 (A)。
RMS 峰值电流 (A)
最近 30 天内的最大电流。
视在功率 (kVA)
当前每相的视在旁路功率,单位为 kVA。视在功率是电压 RMS(均方根)和电流 RMS 的乘积。
有功功率 (kW)
当前每相的旁路有功功率,单位千瓦 (kW)。有功功率是电压和电流瞬时乘积的平均值。
功率因数
当前每相的旁路功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值。
电压 (V) - 每相
当前每相的旁路电压 (V)。
输出总视在功率 (kVA)
当前的总视在旁路功率(对于所有三个相),单位为千伏安 (kVA)。
总有功功率 (kW)
当前的总有功旁路功率(对于所有三个相),单位为千瓦 (kW)。
频率 (Hz)
当前的旁路频率,单位为赫兹 (Hz)。
电池
电压 (V)
当前的电池电压。
电流 (A)
当前的电池电流,单位为安培 (A)。
正向电流显示电池正在充电;负向电流显示电池正在放电。
功率 (kW)
目前从电池吸取的直流电量,单位为千瓦 (kW)。
估计充电水平 (%)
当前的电池电量,以满电量百分比表示。
估计充电时间(时:分)
距离电池充满 100% 的预估时间(分钟)。
剩余运行时间(时:分)
电池到达低电压关闭前的运行时间(小时、分钟)。 充电器模式
充电器的运行模式(关闭、浮动、快速、均衡、循环、测试)。
电池状态
电池的状态。
充电器状态
充电器的状态。
电池总容量 (Ah)
可用电池的总可用容量。
电池温度 (°C)
来自所连接的温度传感器的最高电池温度。
温度
温度
I/O 机柜及每个电源柜的环境温度,单位为摄氏或华氏度。
系统
输出电压
逆变器的每相输出电压,单位伏特 (V)。
输出电流
当前每相的输出电流,单位安培 (A)。
输出频率
当前的输出频率,单位为赫兹 (Hz)。
剩余运行时间
电池到达低电压关闭前的运行时间(小时、分钟)。
系统时间
UPS 系统的时间。
UPS 运行模式
所操作的 UPS 的运行模式
系统运行模式
整个 UPS 系统的运行模式。
总输出功率
每相的视在和有功功率(或真实功率)输出。
输出功率
每相的视在和有功输出功率(或真实功率)。
模拟图
模拟图
模拟图显示了 UPS 中主要部件的当前状态:电源、逆变器、旁路静态和断路器,并且还显示流经 UPS 的功率通量。
详细视图
详细视图
详细视图显示了整个系统情况(每个电源柜上会显示一个状态图标)以及冗余电源柜的实际数量。详细视图还会显示每相的视在功率和有功功率。
- 点击主屏幕按钮以退出屏幕并返回至主屏幕。