990-5452M-037

查看活动警报

当系统存在活动警报时,屏幕的右上角会显示警报等级的符号,并且会激活蜂鸣器。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择状态 > 活动警报。点击显示屏也可以在不登录的情况下暂时静音蜂鸣器。通过登录并点击显示屏,蜂鸣器会永久静音。
  2. 您现在可以使用向左或向右箭头键查看活动警报的列表。
  3. 点击刷新按钮将列表更新为最近一次活动的警报。

警报级别

有三种警报级别:

  • 严重:需要立即采取措施并联系施耐德电气。

  • 警告:仍在向负载供电,但必须采取措施。联系施耐德电气。

  • 报告:无需立即采取措施。尽快检查警报的原因。

警报信息

警报/事件 严重程度

显示文字

说明 纠正措施
警报 警告 输入接点 A 区状态异常 综合环境监测器输入接点 A 区存在异常状态。 请检查环境。
警报 警告 输入接点 B 区状态异常 综合环境监测器输入接点 B 区存在异常状态。 请检查环境。
警报 警告

建议进行过滤网技术检查

建议对过滤网进行检查并实施预防性维护。

过滤网可能需要更换。  
警报 警告

环境温度高

环境温度高。

 
警报 警告

环境温度超限

环境温度超限。 

 
警报 警告

电池放电

负载功率超过了 UPS 从输入获取的功率,从而导致电池放电。

 
警报 警告

电池断路器 BB1 断开

电池断路器 BB1 断开。

 
警报 警告

电池断路器 BB2 断开

电池断路器 BB2 断开。

 
警报 警告

电池断路器 BB3 断开

电池断路器 BB3 断开。

 
警报 警告

电池断路器 BB4 断开

电池断路器 BB4 断开。

 
警报 警告 电池电量低于最小可接受水平 电池电量低于 UPS 额定功率的最小可接受值。小心电池损坏。 更改电池配置和/或添加大容量电池。
事件 提示

电池断路器脱扣

为防止电池深度放电,电池断路器已由系统控制跳闸。

手动闭合电池断路器。
警报 警告

电池电量极低

电池容量低于 50%。

应更换电池。
警报 警告

电池电量低

电池容量介于 50% 至 75%。

 
警报 警告

电池低于最小可接受的运行时间

电池运行时间小于配置的最小可接受值。

 
警报 严重

电池工作异常

电池工作不正常。

请联系施耐德电气。
警报 警告

电池室通风故障

输入继电器显示电池室通风不正常。

 
警报 警告

旁路反向馈电断路器 (BF2) 断开

旁路反向馈电断路器 BF2 断开,UPS 正常运行模式不可用。

 
警报 警告

断路器 MBB 闭合

维护旁路断路器 MBB 已闭合,负载由旁路供电。

 
警报 警告

断路器 SIB 断开

系统隔离断路器 SIB 已断开,系统无法给负载供电。

 
警报 警告

断路器 SSIB 断开

旁路静态开关输入断路器 SSIB 已断开,静态旁路运行模式不可用。

 
警报 警告

断路器 UIB 断开

设备输入断路器 UIB 断开,UPS 正常运行模式不可用。

 
警报 警告

断路器 UOB 断开

设备输出断路器 UOB 断开,UPS 无法给负载供电。

 
警报 警告

旁路频率超限

旁路输入频率超限。

检查旁路输入频率和旁路输入频率设置。
警报 警告

旁路缺相

旁路输入缺失相位。

检查旁路输入。请联系施耐德电气。
警报 警告

旁路相序错误

旁路输入相序错误。

检查旁路输入。请联系施耐德电气。
警报 警告

旁路电压超限

旁路输入电压超限并阻止 UPS 进入请求旁路模式。

 
警报 警告

充电功率降低

电池充电功率已降低。

此功能的输入已激活,或输入电流已达最大上限。请联系施耐德电气。
警报 警告

通信线缆接线端子缺失或损坏

一个或多个通讯线缆接线端子缺失或损坏。

 
警报 警告 确认冗余丢失和/或切换至强制静态旁路 “关闭”按钮已按下,用户必须确认冗余将丢失和/或系统将切换至强制静态旁路。  
警报 警告

确认关闭负载

关闭按钮已按下,但逆变器仍处于打开状态且无可用的旁路。用户必须确认 UPS 已关闭负载的电源。

通过显示屏或再次按下关闭按钮来确认关闭。
警报 提示

客户输入 1 已激活

客户输入继电器 1 已激活。

 
警报 提示

客户输入 2 已激活

客户输入继电器 2 已激活。

 
警报 警告

电池运行模式至正常运行模式延迟切换

电池运行模式至正常运行模式延迟切换处于启用状态。

 
警报 警告

显示器通信丢失

主控制器无法与显示器通信。

请联系施耐德电气。
警报 警告

检测到显示屏固件不兼容

检测到显示屏固件与系统其余固件不兼容。

执行固件更新。
警报 严重

紧急停机按钮已激活

紧急停机 (EPO) 开关已激活。

停用紧急停机 (EPO) 开关。
警报 警告

外部电池监控检测到故障

输入继电器指示外部电池监控检测到故障

 
警报 严重

外部充电器关闭命令:已激活

充电器关闭的输入继电器已激活。

请联系施耐德电气。
警报 严重

外部储能监控:重要警报

输入继电器显示外部储能监控装置检测到重要警报。

请联系施耐德电气。
警报 警告

外部储能监控:次要警报

输入继电器显示外部储能监控装置检测到次要警报。

请联系施耐德电气。
警报 警告

外部同步源频率超限

外部同步源频率超限。

检查外部同步频率。
警报 警告

外部同步源缺相

外部同步缺失相位。

检查外部同步。
警报 警告

外部同步源相序错误

外部同步源的相序错误。

请联系施耐德电气。
警报 警告 外部同步已暂时禁用 外部同步已暂时禁用,因为 UPS 无法锁定和同步至外部同步电源。 检查外部同步。
警报 警告

外部同步源电压超限

外部同步源电压超限,UPS 无法进入外部同步模式。

 
警报 警告

风扇异常

UPS 的一个或多个风扇发生故障。风扇冗余缺失。

 
警报 严重

固件更新 - UPS 运行模式错误

UPS 在固件更新过程中发生运行模式错误。存在负载断电风险。

将 UPS 切换到维修旁路模式。
警报 警告 并机 UPS 中的固件版本不一致 并机 UPS 中的固件版本不一致。 将并机系统中所有 UPS 设备的固件升级为相同版本。
警报 严重 飞轮无法运行 输入继电器显示飞轮未正常运行。  
警报 提示

强制电池运行模式激活

强制电池运行模式已被用户激活

 
警报 严重

常规并机系统事件

并机系统未正确配置或工作不正常。

请联系施耐德电气。
警报 提示

发电机组正在给 UPS 供电

输入继电器指示由发电机组为 UPS 供电。  
警报 警告

检测到接地故障

输入继电器指示检测到接地故障。

请联系施耐德电气。
警报 警告

电池温度级别过高

电池温度高于警报设置。

检查电池温度。温度过高可能减少电池寿命时间。
警报 提示

高效模式已禁用

输入继电器已禁用高效模式。

 
警报 提示

高效模式已被系统禁用

超过了最大转换次数,高效模式已被系统禁用。

再次启用高效模式,或将其永久禁用。
警报 提示

因旁路 UTHD 超出了配置限制,高效模式禁用

因旁路 UTHD 超出了配置限制,高效模式禁用。

 
警报 警告

远程传感器检测到超过高湿度阈值

综合环境监测器检测到超出高湿度阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

远程传感器检测到超过高温阈值

综合环境监测器检测到超出高温阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

检测到 UPS 配置错误

检测到 UPS 配置错误。

 
警报 警告

输入频率超限

市电输入频率超限。

检查输入频率和输入频率设置。
警报 警告

输入缺相

输入缺失相位。

检查输入。请联系施耐德电气。
警报 警告

输入相序错误

输入相序错误。

检查输入。请联系施耐德电气。
警报 警告

输入电压超限

市电输入电压超限。

 
警报 警告

根据用户请求,逆变器已关闭

根据用户请求,逆变器已关闭。

 
警报 警告

逆变器输出与旁路输入不同相

UPS 逆变器输出与旁路输入处于不同相位。

 
警报 警告

锂电池交流电源断路器 BMS:B1/BMS:B2 断开

一个或两个锂离子 BMS 交流电源断路器已断开。

 
警报 警告

远程传感器通信丢失

本地网络管理接口到综合环境监测器的通信丢失。

请检查环境。
警报 警告

并机冗余丢失

负载超出了对冗余中的第 N+x 个 UPS 的限制(x 是可配置的并联冗余)。

减少系统负载。
警报 警告

电池温度低

电池温度低于警报设置。

 
警报 警告

远程传感器检测到低于低湿度阈值

综合环境监测器检测到超出低湿度阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

远程传感器检测到低于低温阈值

综合环境监测器检测到超出低温阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

检测到 Magelis 10" 显示屏固件不兼容

检测到 Magelis 10" 显示屏固件与系统其余固件不兼容。

执行固件更新。
警报 警告

维修旁路断路器 MBB 闭合

维修旁路断路器 MBB 已闭合,使用旁路未受保护的电源为负载馈电。

 
警报 警告

远程传感器检测到超过最高湿度阈值

综合环境监测器检测到超出最高湿度阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

远程传感器检测到超过最高温度阈值

综合环境监测器检测到超出最高温度阈值错误。

请检查环境。
警报 提示

Mega Tie 模式已激活

干接点输入端显示 Mega Tie 已激活。

 
警报 警告

远程传感器检测到超过最低湿度阈值

综合环境监测器检测到超出最低湿度阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

远程传感器检测到超过最低温度阈值

综合环境监测器检测到超出最低温度阈值错误。

请检查环境。
警报 警告

模块电池断路器断开

模块电池断路器已断开。

 
警报 警告

模块电池柜工作不正常

模块电池柜工作不正常。

请检查电池柜。请联系施耐德电气。
警报 警告

检测到 NMC 1 固件不兼容

检测到 Smart Slot 1 中的 NMC 固件与系统其余固件不兼容。

执行固件更新。
警报 警告

检测到 NMC 2 固件不兼容

检测到 Smart Slot 2 中的 NMC 固件与系统其余固件不兼容。

执行固件更新。
警报 警告

UPS 单元不足,无法启动逆变器

一个或多个并机 UPS 设备已请求开启逆变器,但是准备就绪的 UPS 设备数量不足,导致系统无法输入运行逆变器的命令。

打开更多 UPS 设备的逆变器和/或检查“供电负载所需的最低 UPS 数量”的设置。
警报 警告

输出频率超限

输出频率超限。

请检查输出频率和输出频率设置。
警报 警告

输出电压超限

输出电压超限。

 
警报 警告

安装过载

负载超过额定装机容量的 100%。

减少系统负载。
警报 警告

因环境温度过高,UPS 过载

在高环境温度下运行时负载将超过额定容量。

减少系统负载或降低环境温度。
警报 警告

UPS 当前过载。负载低于连续过载阈值

请减少系统负载或检查输出是否短路。

负载超过额定容量的 100%。负载低于连续过载阈值。
警报 警告 UPS 过载或短路 请减少系统负载或检查输出是否短路。 负载超过额定容量的 100% 或输出端存在短路。
警报 警告

PBUS1 的并机通信已丢失

PBUS1 可能已损坏。

请更换并机线缆 1 (PBUS1)。
警报 警告

PBUS2 的并机通信已丢失

PBUS2 可能已损坏。

请更换并机线缆 2 (PBUS2)。
警报 警告 并机混合运行模式 一个或多个并机 UPS 设备正使用电池模式运行,而其他并机 UPS 设备在正常模式运行。  
警报 警告

并机设备不存在

主控制器无法与并机 UPS X 通讯。UPS 可能已断电或通讯线缆已损坏。

 
警报 警告

电源柜发生故障

电源柜发生故障。

请联系施耐德电气。
警报 警告

电源柜混合运行模式

一个或多个电源柜正以电池运行模式运行,其他电源柜则以正常运行模式运行。

 
警报 警告

电源柜冗余丢失

配置的电源柜冗余丢失,可能的原因是输出负载过高,或者可用的电源柜不足。

减少系统负载。
警报 严重

检测到电源柜监视系统内部事件

电源柜监视系统检测到内部事件。

请联系施耐德电气。
警报 警告

来自输入接点的请求旁路命令已激活

来自输入接点的请求旁路命令已激活。

 
警报 严重

气流受限

气流受限。

原因可能为过滤网阻塞或其他障碍物阻挡了气流。
警报 警告

RTC 后备电池已放电

RTC 后备电池已放电或时间设置不正确。

 
警报 严重

自检 - 未通过

自检未正常完成。

更多详细信息请检查事件日志和活动警报。
警报 警告

建议启动

产品在未启动的情况下超时运行。

请联系施耐德电气以进行安全启动。
警报 严重

静态旁路开关故障

静态旁路开关无法运行。UPS 被阻止进入静态旁路运行模式。

请联系施耐德电气。
警报 警告

静态旁路开关警告

静态旁路开关需要技术检查,但仍可正常运行。

请联系施耐德电气。
警报 严重

监视单元检测到故障

监视单元检测到故障。

请联系施耐德电气。
警报 警告

同步不可用 - 系统处于电池运行模式

UPS 无法同步至旁路输入、外部电源或并机系统。

 
警报 警告

系统隔离断路器 SIB 断开

系统隔离断路器 SIB 已断开,系统无法给负载供电。

 
警报 严重

系统锁定在旁路运行模式

系统锁定在旁路运行。

系统 1 分钟内在逆变器运行模式和旁路运行模式中切换超过 10 次。请激活按钮以切换回正常运行模式。
警报 严重

系统运行模式 - 强制静态旁路

为响应严重事件或逆变器关闭请求,系统进入旁路运行模式。

 
警报 警告

系统运行模式 - 维修旁路

系统负载由维修旁路断路器 (MBB) 供电。

 
警报 严重

系统运行模式 - 关

系统输出电源已关闭。

 
警报 警告

系统运行模式 - 请求静态旁路

为响应 UPS 前面板或由用户启动的软件命令,系统进入旁路模式,通常用于维护。

 
警报 严重

系统运行模式 - 静态旁路待机

为响应严重事件或逆变器关闭请求,系统进入静态旁路待机运行模式。

 
警报 警告

建议进行技术检查

建议对产品及其电池进行检查并实施预防性维护。 

请联系施耐德电气。
警报 警告

电池运行模式至正常运行模式延迟切换已启用

输入继电器显示电池运行模式至正常运行模式延迟切换已启用。

 
警报 警告

设备输入断路器 UIB 断开

设备输入断路器 UIB 断开,UPS 正常运行模式不可用。

 
警报 警告

设备输出断路器 UOB 辅助接线不正确

设备输出断路器 UOB 辅助接线不正确。

请检查 UOB 辅助接线。两个电路都必须连接到常开开关。
警报 警告

设备输出断路器 UOB 断开

设备输出断路器 UOB 断开,UPS 无法给负载供电。

 
警报 警告

锁定为静态旁路运行模式的 UPS 已激活

锁定为静态旁路运行模式的 UPS 的输入继电器已激活。

 
警报 严重

UPS 配置不正确

UPS 配置不正确。

请联系施耐德电气。
警报 警告

UPS 运行模式 - 电池

为响应输入电源问题而采用电池供电。

 
警报 提示

UPS 运行模式 - 电池测试

为响应电池性能测试,采用电池供电。

 
警报 严重

UPS 运行模式 - 强制静态旁路

为响应严重事件或逆变器关闭请求,UPS 进入旁路运行模式。

 
警报 提示

UPS 运行模式 - 初始化

UPS 正在初始化。

 
警报 提示

UPS 运行模式 - 逆变器待机

UPS 已准备就绪进入电池运行模式,但正等待系统的允许。UPS 输出已关闭。

 
警报 警告

UPS 运行模式 - 维修旁路

UPS 负载由维修旁路断路器 (MBB) 供电。

 
警报 严重

UPS 运行模式 - 关

输出电源已关闭。

 
警报 警告

UPS 运行模式 - 请求静态旁路

为响应 UPS 前面板或由用户启动的软件命令,UPS 进入旁路模式,通常用于维护。

 
警报 警告

UPS 运行模式 - 静态旁路待机

UPS 已准备就绪进入静态旁路,但正等待系统的允许。UPS 输出已关闭。

 
警报 严重

UPS 设置重置为默认值

设备设置已重置为默认值。在设置都确认前,UPS 锁定为关闭运行模式。

请联系施耐德电气。
警报 警告

保修期即将结束

产品保修期即将到期。

请联系施耐德电气。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?