Réinitialisation des réglages par défaut (lorsqu'un mot de passe n'est pas utilisé)
Pour exécuter cette fonction, une carte SD optionnelle et un périphérique de stockage USB disponible dans le commerce sont nécessaires. Préparez une mémoire externe formatée avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT.
- Affichez System Settings.NOTE: Pour savoir comment accéder à System Settings, se référer à Comment afficher les System Settings.
- Dans le menu, sélectionnez System > Factory Reset.
- Appuyez sur la touche Execute. Le produit redémarre.
- Dans le menu, sélectionnez System > Factory Reset.
- Connectez la clé USB à ce produit.
- Appuyez sur la touche Save to USB storage. Le fichier de la clé de réinitialisation est enregistré sur la mémoire USB.
- Appuyez sur la touche Eject USB storage. Vérifiez ensuite que le voyant de stockage USB est éteint.
- Retirez la clé USB du produit et connectez-la à un ordinateur.
- Copiez le fichier clé de la clé USB et collez-le dans le répertoire racine de la carte SD.
- Retirez la carte SD de l'ordinateur et insérez-la dans le produit.
- Appuyez sur la touche Execute. La réinitialisation d'usine est effectuée et le produit redémarre.
| AVIS |
|---|
|
PERTE DE DONNÉES
Ne coupez pas l'alimentation pendant la configuration
initiale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|