EIO0000005729.00

出厂复位 (不使用密码时)

要执行此功能,需要可选的 SD 卡和市售的 USB 存储设备。请准备使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式化的外部存储。

  1. 显示 System Settings
    注: 有关如何访问 System Settings 的说明,请参阅 如何显示 System Settings
  2. 从菜单中选择 System > Factory Reset
  3. 触摸 Execute 按钮。产品重启。
  4. 从菜单中选择 System > Factory Reset
  5. 将 USB 存储器连接到本产品。
  6. 触摸 Save to USB storage 按钮。重置密钥文件将保存到 USB 存储器中。
  7. 触摸 Eject USB storage 按钮。然后确保 USB 存储 LED 灯已熄灭。
  8. 从产品中取出 USB 存储器并将其连接到计算机。
  9. 从 USB 存储器中复制密钥文件,并将其粘贴到 SD 卡的根目录中。
  10. 从计算机中取出 SD 卡并将其插入产品。
  11. 触摸 Execute 按钮。执行出厂复位并且产品重新启动。
注意
数据丢失
初始化期间请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 重置密钥文件不能用于重置其他产品。请逐个对产品进行重置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?