EIO0000005725.00

Retirer la carte SD

Si vous retirez la carte SD alors qu'elle est en cours d'utilisation, vous risquez de corrompre les données. Avant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.

  1. Assurez-vous que le voyant d'accès à la carte SD est éteint, puis ouvrez le couvercle du logement de la carte SD. Pour ouvrir le couvercle du logement, poussez légèrement le bord du couvercle dans le sens de la flèche.

    A. Capot du logement de la carte SD

  2. Appuyez sur la carte SD une fois pour la libérer, puis retirez-la.
    NOTE: Après avoir utilisé la carte SD, rangez-la dans son étui ou dans un autre endroit sûr.
  3. Fermer le capot de l'emplacement SD.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?