EIO0000005729.00

SD 卡移除

如果当 SD 卡正在使用时拔出它,则可能会造成数据损坏。在将 SD 卡从本产品中拔出前,请停止 SD 卡上的所有操作。

  1. 确保 SD 卡访问 LED 熄灭,然后打开 SD 卡插槽盖。要打开插槽盖,请沿箭头方向轻推盖子的边缘。

    A. SD 卡插槽盖

  2. 按一下 SD 卡使其松开,然后拔出卡。
    注: 使用 SD 卡后,请将 SD 卡保存在卡盒中或其他安全的地方。
  3. 关闭 SD 卡插槽盖。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?