EIO0000005729.00

在设备上设置

本节介绍如何在屏幕上配置产品。
  1. 打开产品电源。
  2. 显示 Create Account 屏幕。为 System Settings 创建一个管理员用户账户。输入用户名和密码,然后触摸 Register 按钮。
    注:
    • 密码长度至少应为 8 个字符,且至少包含一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。

    • 虽然您可以在不使用密码验证的情况下操作产品,但我们建议您设置密码,以确保产品安全。

    • Skip 按钮在此型号上不起作用。

    • 您可以随时更改密码。有关详细信息,请参阅 更改密码

  3. 显示 Login 屏幕。输入用户名和之前设置的密码,然后触摸 Login 按钮。
  4. 显示 System Settings 菜单屏幕。选择 System > Date and Time 设置时钟,然后触摸 Save 按钮。
  5. 从菜单中选择 Ethernet。根据需要更改网络设置,然后触摸 Save 按钮。
  6. 从菜单中选择 Server > Server 以注册连接到同一内网的 Web 服务器设备。通过菜单中的 Start Page 选项,可以指定产品启动后首先显示的网络服务器。
  7. 从菜单中选择 Browser 并调整设置以符合目标网络服务器的条件。
  8. 根据需要更改其他设置。有关系统设置功能的信息,请参阅 系统设置菜单
    注: 创建管理员账户时,如果选择了 Use password 选项,则可以添加其他用户账户。有关信息,请参阅 添加/删除用户账户。使用与指定用途相匹配的账户,例如使用标准用户账户进行正常操作,而仅使用管理员账户进行系统开发和维护。
  9. 触摸屏幕右上方的重启图标。产品将重新启动并显示设置为 Start Page 的屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?