EIO0000005725.00

Configuration sur l'appareil

Cette section décrit comment configurer le produit à l'écran.
  1. Mettez le produit sous tension.
  2. L'écran Create Account s'affiche. Créez un compte d'utilisateur administrateur pour le System Settings. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur le bouton Register.
    NOTE:
    • Les mots de passe doivent comporter au moins 8caractères et inclure au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

    • Bien que vous puissiez utiliser le produit sans utiliser l'authentification par mot de passe, nous vous recommandons de définir un mot de passe pour sécuriser le produit.

    • Le bouton Skip ne fonctionne pas sur ce modèle.

    • Vous pouvez modifier le mot de passe à tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifier le mot de passe.

  3. L'écran Login s'affiche. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe définis précédemment, puis appuyez sur le bouton Login.
  4. L'écran de menu System Settings s'affiche. Sélectionnez System > Date and Time pour régler l'horloge, puis appuyez sur le bouton Save.
  5. Dans le menu, sélectionnez Ethernet. Modifiez les paramètres du réseau si nécessaire et appuyez sur le bouton Save.
  6. Dans le menu, sélectionnez Server > Server pour enregistrer les périphériques serveur Web connectés au même intranet. L'option Start Page du menu vous permet de spécifier le serveur Web qui s'affiche en premier après le démarrage du produit.
  7. Dans le menu, sélectionnez Browser et ajustez les paramètres pour qu'ils correspondent aux conditions du serveur web cible.
  8. Modifiez les autres paramètres si nécessaire. Pour plus d'informations sur les fonctions de configuration du système, reportez-vous à Menu Paramètres système.
    NOTE: Lors de la création du compte administrateur, si vous avez sélectionné l'option Use password, vous pouvez ajouter d'autres comptes utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Ajout/suppression d'un compte d'utilisateur. Utilisez le compte correspondant à l'utilisation spécifiée, par exemple un compte d'utilisateur standard pour les opérations normales et le compte d'administrateur uniquement pour le développement et la maintenance du système.
  9. Appuyez sur l'icône de redémarrage en haut à droite de l'écran. Le produit redémarre et affiche l'écran défini comme Start Page.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?