EIO0000005729.00

系统结构

本节介绍本产品和外围设备的系统配置。

注:
  • 接口的数量或因型号而异。请参阅 部件标识与功能

  • 与本产品一起使用的外部存储设备应使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统进行格式化。

*1 请参阅 附件

*2 可使用一个 USB 存储设备、USB 键盘、USB 鼠标和 USB 集线器。不能连接多个相同类型的 USB 设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?