EIO0000005725.00

Structure du système

Cette section décrit la configuration du système avec ce produit et l'équipement périphérique.

NOTE:
  • Le nombre d'interfaces peut varier en fonction du modèle. Consultez Identification de pièces et de fonctions.

  • Les périphériques de stockage externes utilisés avec ce produit doivent être formatés avec le système de fichiers FAT, FAT32 ou exFAT.

*1 Consultez Accessoires.

*2 Il est possible d'utiliser un périphérique de stockage USB, un clavier USB, une souris USB et un concentrateur USB. Il n'est pas possible de connecter plusieurs périphériques USB du même type.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?