EIO0000004204.07

Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)

Specifiche

  1. Line-OUT

  2. Line-IN

  3. Mic-IN

Numero prodotto HMIYP6MPAU
Connettore 3,5 mm stereo mini presa x 3 (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
Standard USB Audio Classe Rev.1.0 e 2.0
Canali 2 canali / porta
Playback / Velocità di registrazione campione supportati 8/16/22/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz (16/24/32 bit)
AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare questa apparecchiatura per gli allarmi critici.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.