EIO0000004201.07

Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)

Caractéristiques

  1. Line-OUT

  2. Line-IN

  3. Mic-IN

Référence du produit HMIYP6MPAU
Connecteur 3,5 mm mini-jack stéréo x 3 (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
Standard Classe audio USB Rév. 1.0 et 2.0
Canaux 2 canaux / port
Taux d'échantillonnage de lecture/enregistrement pris en charge 8/16/22/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz (16/24/32 bits)
AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
N'utilisez pas cet équipement pour les alarmes critiques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.