EIO0000004203.07

Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)

Especificaciones

  1. Line-OUT

  2. Line-IN

  3. Mic-IN

Número del producto HMIYP6MPAU
Conector Miniconector estéreo de 3,5 mm x 3 (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
Norma Clase de dispositivo Audio USB Rev.1.0 y 2.0
Canales 2 canales / puerto
Velocidad de muestreo de Reproducción/Grabación admitida 8/16/22/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz (16/24/32 bits)
ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
No utilice este equipo para las alarmas críticas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.