EIO0000004205.07

音频 (麦克风输入, 线路输入, 线路输出)

规格

  1. 线路输出

  2. 线路输入

  3. 麦克风输入

产品编号 HMIYP6MPAU
接头 3.5 mm 立体声迷你插孔 x 3 (麦克风输入, 线路输入, 线路输出)
标准 USB 音频类别 Rev.1.0 和 2.0
通道 2 通道 / 端口
支持的播放/录制采样率 8/16/22/24/32/44.1/48/96/176.4/192/384 kHz (16/24/32 位)
警告
意外的设备操作
请勿将此设备用于紧急警报。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.