EIO0000004204.07

Flusso di lavoro della configurazione RAID

Per configurare RAID, procedere come segue.
  1. Utilizzare Intel® OptaneTM Memory and Storage Management per passare dalla modalità AHCI alla modalità RAID. Fare riferimento a Cambio della modalità RAID.
  2. Per impostare il livello RAID e il volume, utilizzare uno dei seguenti strumenti: Gli strumenti preinstallati variano a seconda della versione del sistema (OS Base). È possibile verificare la versione di OS Base dal Launcher. Fare riferimento a System.

    OS Base 2.0 o successiva:
    Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
    (Consultare Configurazione RAID con Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.)

    OS Base 1.0:
    Intel® Rapid Storage Technology
    (Consultare Configurazione RAID con Intel® Rapid Storage Technology.)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.