EIO0000004201.07

Flux de travail de la configuration RAID

Pour configurer le RAID, procédez comme suit.
  1. Utilisez Intel® OptaneTM Memory and Storage Management pour passer du mode AHCI au mode RAID. Consultez Passage au mode RAID.
  2. Pour définir le niveau RAID et le volume, utilisez l'un des outils suivants : Les outils préinstallés varient en fonction de la version de votre système (OS Base). Vous pouvez vérifier OS Base à partir du Launcher. Consultez System.

    OS Base 2.0 ou version ultérieure :
    Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
    (Consultez Configuration RAID avec Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.)

    OS Base 1.0 :
    Intel® Rapid Storage Technology
    (Consultez Configuration RAID avec Intel® Rapid Storage Technology.)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.