EIO0000004203.07

Flujo de trabajo de configuración de RAID

Para configurar RAID, siga estos pasos.
  1. Utilice Intel® OptaneTM Memory and Storage Management para cambiar del modo AHCI al modo RAID. Consulte Cambio al modo RAID.
  2. Para configurar el nivel RAID y el volumen, utilice una de las siguientes herramientas: Las herramientas preinstaladas varían en función de la versión del sistema (OS Base). Puede comprobar la base del sistema operativo en el Iniciador. Consulte System.

    OS Base 2.0 o posterior:
    Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
    (Consulte Configuración de RAID con Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.)

    OS Base 1.0:
    Intel® Rapid Storage Technology
    (Consulte Configuración de RAID con Intel® Rapid Storage Technology.)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.