EIO0000004205.07

RAID 配置工作流程

请使用以下步骤配置 RAID。
  1. 使用 Intel® OptaneTM Memory and Storage Management 从 AHCI 模式切换到 RAID 模式。请参阅 更改到 RAID 模式
  2. 请使用下列工具之一设置 RAID 级别和卷: 预装的工具根据系统版本 (OS Base) 而有所不同。您可以从 Launcher 检查 OS Base。请参阅 System

    OS Base 2.0 或更高:
    Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
    (请参考 使用 Intel® OptaneTM Memory and Storage Management 的 RAID 配置。)

    OS Base 1.0:
    Intel® Rapid Storage Technology
    (请参考 使用 Intel® Rapid Storage Technology 的 RAID 配置。)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.