EIO0000004201.07

Installation du pilote et du microprogramme EtherCAT

  1. Téléchargez le fichier utilitaire/pilote EtherCAT (PFXPHMIP6_EtherCAT_********.zip) à partir de notre site.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Installez le pilote. Décompressez le fichier téléchargé, sélectionnez Driver_&_Toolkit > Device Driver (NXDRV-WIN) > Installation et exécutez cifX Device Driver Setup. Installez en suivant les instructions à l'écran.
    NOTE: L'emplacement de stockage des fichiers peut changer en fonction de la version.
  3. Ensuite, installez SYCON.net. Sélectionnez Software_&_Tools > Configuration_Software > SYCON.net > SYCON.net et exécutez SYCONnet netX Setup. Installez en suivant les instructions à l'écran.
    NOTE: L'emplacement de stockage des fichiers peut changer en fonction de la version.
  4. À partir du menu Démarrer de Windows, sélectionnez SYCON.net.
  5. L'écran de connexion s'affiche. Cliquez sur OK.
  6. Dans le volet droit de l'écran affiché, ouvrez EtherCAT > Master et faites glisser CIFX RE/ECM vers la ligne netDevice.
  7. Double-cliquez sur l'icône affichée.
  8. L'écran suivant s'affiche. Sélectionnez Settings > Driver. Cochez les cases CIFX Device Driver et netX Driver et sélectionnez Apply.
  9. Sélectionnez Settings > Device Assignment. Confirmez que Device Selection est défini sur all et cliquez sur Scan. Dans l'écran suivant, sélectionnez les éléments applicables et cliquez sur Apply.
    Appareil : CIFX 90E-RE\ET
    Protocole de canal : EtherCAT Master
  10. Sélectionnez Firmware Download et cliquez sur Browse.
  11. Dans les dossiers Firmware > CIFX, sélectionnez le fichier de microprogramme cifxecm.nxf. Cliquez sur Ouvrir.
  12. Cliquez sur Download.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.